#igus – Página: 26 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igus

Aumente a tecnologia com os componentes igus® na indústria solar

Miriam Araldi | 3rd maio 2021

A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua vida útil longa, robustez e custos reduzidos. Existem inúmeras aplicações das buchas autolubrificantes desde nas torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.

Leia mais...

Redução de custos na indústria de válvulas e bombas

Miriam Araldi | 16th abril 2021

Muitos fabricantes tem adotado buchas e mancais em polímero de alto desempenho ao invés das soluções metálicas tradicionais. De movimentos lineares até aplicações rotativas, eles proporcionam uma alta abrasão por desgaste, resistência a produtos químicos e à temperatura, além de serem livres de manutenção em operações secas. Seja em bombas peristálticas, bombas de membrana, válvulas de retenção, bombas submersíveis e atuadores, além da melhoria técnica que essa mudança trás para esses produtos, os argumentos de venda também são melhorados, uma vez que a manutenção desses equipamentos passa a ser muito mais baixa e a isenção de lubrificação é um grande diferencial!

Leia mais...

Operação contínua e livre de falhas na indústria cerâmica

Miriam Araldi | 8th abril 2021

A igus é especialista em sistemas de fornecimento de energia e dados, as esteiras porta cabos e cabos especiais foram desenvolvidos especialmente para aplicações que exigem movimentação. Esses componentes possibilitam uma operação contínua e livre de falhas, que no final resulta em redução de custos também. Além de facilitar a automação de processos nossos produtos promovem maior segurança para essas aplicações, evitando acidentes de trabalho e danos ao equipamento.

Leia mais...

Aumente a tecnologia e reduza custos na indústria agrícola

Miriam Araldi | 26th março 2021

A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.

Leia mais...

Produtos igus® com certificação RoHs

Miriam Araldi | 18th março 2021

Os equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos que não possuem o certificado RoHs são extremantes perigosos para saúde humana e da natureza. Eles são capazes de gerar uma contaminação séria em longo prazo por causa das substâncias tóxicas existentes.
Por estas razões citadas acima, as empresas que produzem bens elétricos e eletrônicos é indispensável utilizarem o certificado.
Pensando nisso, a igus® desenvolveu produtos que não contêm substâncias perigosas ou proibidas que estão sujeitas a declaração, ou quaisquer substâncias que requerem reciclagem separada de acordo com as seguintes diretrizes, regulamentos e obrigações.

Leia mais...

Esteiras porta cabos vs. enroladores motorizados de cabo

Nayara Espinaci | 12th março 2021

As vantagens e desvantagens de dois sistemas industriais de fornecimento de energia – Esteiras porta cavos vs Enroladores motorizados de cabos. Confira agora!

Leia mais...

esteiras porta cabos igus® ESD – segurança para produção de componentes eletrônicos

Miriam Araldi | 5th março 2021

A descarga eletrostática tem como sua principal causa a eletricidade estática, gerada a partir do contato e da separação de materiais. Em alguns casos, como na montagem de placas eletrônicas. A eletricidade estática, e consequentemente a descarga, ocorre por conta de um desbalanceamento de elétrons. Há influência do tipo de material, da velocidade de contato e da separação dos corpos, da umidade e de diversos outros fatores.
Pensando na segurança da indústria, a igus® desenvolveu esteiras porta cabos ESD para a produção de componentes elétricos sensíveis e para aplicações em ambientes perigosos.

Leia mais...

Como reduzir custos em equipamentos fitness e esportivos com componentes igus?

Miriam Araldi | 25th fevereiro 2021

A igus® oferece soluções específicas para os equipamentos esportivos. Os produtos não requerem lubrificação. Afinal, ninguém quer ficar com as mãos sujas ou marcas de óleo em sua roupa de malhação. Em todo caso, os aparelhos para uso profissional precisam resistir à operação contínua dia pós dia, sejam eles ajustados manualmente ou eletronicamente através de um botão. Leves, movimentos silenciosos e suave … continuadamente e com várias horas de funcionamento por dia.

Leia mais...

Por que usar guias lineares igus® – Plástico vs. Metal

Miriam Araldi | 18th fevereiro 2021

As guias lineares drylin® igus foram desenvolvidas para funcionamento a seco e, por isso, são isentas de manutenção lubrificação. A elevada superfície de contato distribui a força e permite o uso de guias e eixos macios que podem movimentar altas cargas sem forças excessivas de acionamento.

Leia mais...

Soluções em polímero para o sistema de lava-car automáticos

Miriam Araldi | 11th fevereiro 2021

Pensando na segurança da indústria, a igus se tornou especialista em soluções que ajudam à aumentar a vida útil dos equipamentos com plásticos de alto desempenho, livres de manutenção, autolubrificantes e que oferecem redução de custos, uma vez que não precisam ser trocados de forma constante.

O principal ponto é que os nossos componentes, por serem feitos de polímero de engenharia, podem operar tranquilamente sob essas condições em que esses equipamentos estão expostos, em contato com água ou produtos químicos como o detergente.

Leia mais...