#e-chain – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#e-chain

Sistema de esteira porta cabos fechada para proteção contra sujeira e aparas!

Nayara Espinaci | 9th setembro 2022

As esteiras porta cabos (também conhecidas como esteiras de fornecimento de energia, e-chains) são elementos de máquinas, e são usadas para guiar e proteger o fornecimento de energia, dados e sinais, tendo de suportar as mais diversas influências ambientais. O fator decisivo para as guias de cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns nos outros. Estes incluem cabos, mangueiras, elementos de separação internos, dispositivos de fixação e calhas guias!

Leia mais...

Soluções igus® para redução de custos na produção automotiva – Linha elétrica!

Miriam Araldi | 12th julho 2022

A tecnologia no segmento automotivo não para de evoluir e, junto com ela, também cresce o padrão de exigências dos equipamentos utilizados na indústria. Se antes os itens para reparação automotiva eram mais básicos e não apresentavam grandes diferenças entre si no mercado automotivo, hoje as tendências na indústria apontam para produtos cada vez mais diferenciados e específicos para cada tipo de função – capazes de agregar toda a tecnologia necessária para você ganhar mais competitividade!
Por isso, com o uso de cabos especiais e esteiras porta cabos em polímero igus é possível estimar a ciclagem com base nos dados de aceleração, velocidade, ambiente, quantidade de cabos e curso. Com isso, é possível gerar resultados surpreendentes de durabilidade, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e trabalhar planos de manutenção preventiva de forma precisa e livre de falhas e paradas não planejadas.

Leia mais...

Esteira porta cabos igus® E4.350 vs esteira porta cabos de aço

Nayara Espinaci | 8th abril 2022

Ao projetar uma esteira porta cabos em uma aplicação na indústria de serviço pesado, existem vários parâmetros que precisam ser considerados. Também é importante entender por que certas esteiras são especificadas no estágio de design em detrimento de outras. Então, por que uma esteira porta cabos da igus® seria mais adequada do que uma esteira porta cabos de aço?

Leia mais...

O que é o gerenciamento Lean e como funciona?

Nayara Espinaci | 6th janeiro 2022

O gerenciamento Lean foca na eliminação de desperdícios e outras operações sem valor agregado. Resíduos podem ser encontrados em processos ineficientes, o que pode levar a excesso de produção, tempos de espera, comunicação desnecessária ou etapas de trabalho complicadas que o cliente não deseja nem espera pagar.

Leia mais...

Por que utilizar soluções em polímeros na indústria madeireira? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 23rd agosto 2021

Os recursos utilizados na indústria moveleira podem influenciar diretamente o processo completo e tempo de entrega dos seus projetos. Para que a linha produtiva seja mais ágil, é importante implementar um sistema construtivo dentro da sua fábrica. O uso de soluções inadequadas nas máquinas pode resultar em paradas não planejadas para manutenção.
Com isso, trouxemos aqui uma breve visão geral de soluções que podemos ajudar no segmento de processamento de madeira e fabricação de móveis. Os componentes igus podem otimizar diversas máquinas e equipamentos envolvidos tanto nas linhas de produção, como por exemplo, em manipuladores, CNCs, máquinas de furação, corte, linhas de pintura, paletização… e muitas outras!

Leia mais...

Autoglide 5: Deslizando em longos cursos. A alternativa aos sistemas de barramento

Nayara Espinaci | 13th agosto 2021

Confira agora a entrevista entre o designer Alexander Arnold e o Gestor da indústria de Manuseio de Materiais Christian Strauch, sobre como o sistema de fornecimento de energia da igus (autoglide5) é a alternativa aos sistemas de barramento

Leia mais...

Aumente a tecnologia com os componentes igus® na indústria solar

Miriam Araldi | 3rd maio 2021

A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua vida útil longa, robustez e custos reduzidos. Existem inúmeras aplicações das buchas autolubrificantes desde nas torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.

Leia mais...

Soluções em polímero para o sistema de lava-car automáticos

Miriam Araldi | 11th fevereiro 2021

Pensando na segurança da indústria, a igus se tornou especialista em soluções que ajudam à aumentar a vida útil dos equipamentos com plásticos de alto desempenho, livres de manutenção, autolubrificantes e que oferecem redução de custos, uma vez que não precisam ser trocados de forma constante.

O principal ponto é que os nossos componentes, por serem feitos de polímero de engenharia, podem operar tranquilamente sob essas condições em que esses equipamentos estão expostos, em contato com água ou produtos químicos como o detergente.

Leia mais...

igus® na indústria de serviço pesado

Miriam Araldi | 2nd fevereiro 2021

As indústrias de serviço pesado são classificadas pelo tipo de serviço que elas prestam à sociedade e que incluem principalmente os ramos: siderúrgico, metalúrgico, petroquímico e de cimento.
Essas indústrias transportam grande quantidade de matéria-prima, por isso, envolve produtos, instalações e equipamentos grandes e pesados, como uma maior complexidade para os seus muitos processos.

Leia mais...

Soluções igus® para indústria de mineração – Parte 2

Miriam Araldi | 15th dezembro 2020

Na parte 2 falaremos sobre aplicações que necessitam do fornecimento de energia, dados e outras mídias em movimento na indústria de mineração.

Leia mais...