Second – Página: 42 – igus Blog Brasil

Categoria:

Second

Comparativo – Buchas sinterizadas vs buchas em polímero de engenharia

Rebeca Tarragô | 19th abril 2021

As buchas deslizantes de bronze sinterizado são usadas ​​em muitas aplicações industriais. Elas são relativamente baratas para comprar, estão disponíveis em muitos tamanhos e são anunciadas como uma opção ‘autolubrificante’ ou ‘livre de manutenção’. No entanto, os rolamentos sinterizados não são universalmente aplicáveis ​​como muitos usuários pensam. Neste artigo, examinamos detalhadamente os benefícios e revelamos em quais casos o uso de buchas […]

Leia mais...

Redução de custos na indústria de válvulas e bombas

Miriam Araldi | 16th abril 2021

Muitos fabricantes tem adotado buchas e mancais em polímero de alto desempenho ao invés das soluções metálicas tradicionais. De movimentos lineares até aplicações rotativas, eles proporcionam uma alta abrasão por desgaste, resistência a produtos químicos e à temperatura, além de serem livres de manutenção em operações secas. Seja em bombas peristálticas, bombas de membrana, válvulas de retenção, bombas submersíveis e atuadores, além da melhoria técnica que essa mudança trás para esses produtos, os argumentos de venda também são melhorados, uma vez que a manutenção desses equipamentos passa a ser muito mais baixa e a isenção de lubrificação é um grande diferencial!

Leia mais...

Onde os cabos chainflex podem ser usados nas alturas?

Rebeca Tarragô | 13th abril 2021

A lista de áreas de uso para cabos e aplicações chainflex é longa. Portanto, é difícil dizer em poucas palavras onde os cabos podem ser usados. Isso se deve em parte aos diversos ramos industriais que a igus atende com sua ampla gama de produtos. É sempre emocionante para nós ver onde nossos produtos são usados… Os cabos […]

Leia mais...

Operação contínua e livre de falhas na indústria cerâmica

Miriam Araldi | 8th abril 2021

A igus é especialista em sistemas de fornecimento de energia e dados, as esteiras porta cabos e cabos especiais foram desenvolvidos especialmente para aplicações que exigem movimentação. Esses componentes possibilitam uma operação contínua e livre de falhas, que no final resulta em redução de custos também. Além de facilitar a automação de processos nossos produtos promovem maior segurança para essas aplicações, evitando acidentes de trabalho e danos ao equipamento.

Leia mais...

Aumente a tecnologia e reduza custos na indústria agrícola

Miriam Araldi | 26th março 2021

A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.

Leia mais...

Produtos igus® com certificação RoHs

Miriam Araldi | 18th março 2021

Os equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos que não possuem o certificado RoHs são extremantes perigosos para saúde humana e da natureza. Eles são capazes de gerar uma contaminação séria em longo prazo por causa das substâncias tóxicas existentes.
Por estas razões citadas acima, as empresas que produzem bens elétricos e eletrônicos é indispensável utilizarem o certificado.
Pensando nisso, a igus® desenvolveu produtos que não contêm substâncias perigosas ou proibidas que estão sujeitas a declaração, ou quaisquer substâncias que requerem reciclagem separada de acordo com as seguintes diretrizes, regulamentos e obrigações.

Leia mais...

Como guiar cabos de forma organizada e segura em painéis de operação: conheça o e-spool flex 2.0!

Rebeca Tarragô | 16th março 2021

O e-spool flex 2.0 é a versão igus de um enrolador de cabo sem anel deslizante. O cabo é sempre conduzido com segurança por meio de uma passagem para garantir que ele seja enrolado adequadamente. Confira aqui mais informações sobre essa novidade!

Leia mais...

Esteiras porta cabos vs. enroladores motorizados de cabo

Nayara Espinaci | 12th março 2021

As vantagens e desvantagens de dois sistemas industriais de fornecimento de energia – Esteiras porta cavos vs Enroladores motorizados de cabos. Confira agora!

Leia mais...

esteiras porta cabos igus® ESD – segurança para produção de componentes eletrônicos

Miriam Araldi | 5th março 2021

A descarga eletrostática tem como sua principal causa a eletricidade estática, gerada a partir do contato e da separação de materiais. Em alguns casos, como na montagem de placas eletrônicas. A eletricidade estática, e consequentemente a descarga, ocorre por conta de um desbalanceamento de elétrons. Há influência do tipo de material, da velocidade de contato e da separação dos corpos, da umidade e de diversos outros fatores.
Pensando na segurança da indústria, a igus® desenvolveu esteiras porta cabos ESD para a produção de componentes elétricos sensíveis e para aplicações em ambientes perigosos.

Leia mais...

cabos bus igus

O que são cabos BUS e quando devo utilizar esse tipo de comunicação?

Rebeca Tarragô | 1st março 2021

BUS é uma abreviação para o termo “Binary Unit System”, que significa sistema de unidades binárias e descreve um sistema que é responsável pela transmissão de dados entre participantes individuais em uma rede. O cabo de bus representa uma ligação de dados que liga todos os participantes entre si através de um caminho de transmissão. Saiba mais sobre esse tipo de comunicação aqui!

Leia mais...