Second
A escolha do eixo/perfil de um painel solar automático é condicionada por diferentes parâmetros, entre os quais se destacam a resistência à flexão e a resistência à torção. Resistência à flexão e resistência à torção A primeira determina a “flambagem” ou deformação entre apoios ao submeter um perfil a uma carga, podendo ser minimizada incorporando mais pontos […]
Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos.
Essa abreviatura significa Link de Controle e Comunicações. É um sistema fieldbus desenvolvido pela Mitsubishi em 1996. Esse sistema bus é usado principalmente por sistemas de automação fabricados na Ásia. Devido à forte demanda dos clientes, a CC-Link foi lançada no mercado em 1999 como uma rede aberta. Provedores terceirizados também puderam desenvolver interfaces para esta finalidade. Além disso, […]
As falhas de cabos elétricos podem resultar em desperdício de recursos, assim como em tempo e esforço aplicados na manutenção e substituição dos cabos com falha. Esse problema é uma das principais causas de tempo de inatividade, resultando em muitas vezes uma perda considerável de produção e, portanto, de receita. Para evitar esses problemas, é importante entendermos […]
Com a implementação de buchas autolubrificantes de plástico tribo-otimizados da igus®, nós conseguimos melhorar a vida útil de seu equipamento, reduzir custos e eliminar a necessidade de graxa em aplicações.
O objetivo de reduzir as emissões de CO2 tornou-se um marco em muitas estratégias corporativas. Esse foco é necessário, uma vez que as recentes condições climáticas extremas apontam diretamente para a urgência das mudanças climáticas. Nós da igus® também temos o objetivo de nos tornarmos neutros em termos de clima e queremos atingir esse objetivo até 2025. […]
O aumento constante da pressão de preços e custos está forçando o desenvolvimento de produtos e a busca por alternativas inovadoras. E é exatamente aí que entra a engenharia de valor (VAVE). O que é VAVE e como pode ser usado? O VAVE é um método extremamente eficaz de otimização de tecnologia, processos e custos. Na indústria […]
A tecnologia no segmento automotivo não para de evoluir e, junto com ela, também cresce o padrão de exigências dos equipamentos utilizados na indústria. Se antes os itens para reparação automotiva eram mais básicos e não apresentavam grandes diferenças entre si no mercado automotivo, hoje as tendências na indústria apontam para produtos cada vez mais diferenciados e específicos para cada tipo de função – capazes de agregar toda a tecnologia necessária para você ganhar mais competitividade!
Por isso, com o uso de cabos especiais e esteiras porta cabos em polímero igus é possível estimar a ciclagem com base nos dados de aceleração, velocidade, ambiente, quantidade de cabos e curso. Com isso, é possível gerar resultados surpreendentes de durabilidade, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e trabalhar planos de manutenção preventiva de forma precisa e livre de falhas e paradas não planejadas.
Os robôs e pórticos lineares são a ferramenta de automação de escolha para carregamento de máquinas ou prensas, coleta de pedidos e carregamento de armazéns de alto compartimento ou mesmo para tarefas de transporte e manuseio. Devido às demandas de produção por soluções mais rápidas, mais inteligentes e economicamente rentáveis diversas empresas que utilizam esses […]
Para a produção de máquinas e equipamentos, existem inúmeras boas razões para optar pelos sistemas de fornecimento de energia pré-confeccionados. Com os nossos sistemas de readychain® e readycable®, oferecemos sistemas de fornecimento que podem ser facilmente instalados no local.