Sustentabilidade – Pegada corporativa de C02
Rebeca Tarragô | 18th julho 2022
O objetivo de reduzir as emissões de CO2 tornou-se um marco em muitas estratégias corporativas. Esse foco é necessário, uma vez que as recentes condições climáticas extremas apontam diretamente para a urgência das mudanças climáticas. Nós da igus® também temos o objetivo de nos tornarmos neutros em termos de clima e queremos atingir esse objetivo até 2025.
![sustentabilidade da folha](https://blog.igus.ca/wp-content/uploads/2022/07/leaf-sustainability.jpg)
Em 2021, geramos 31,2% menos emissões de CO2 em nossa sede (e local de produção) em Colônia do que em 2020. Esse número inclui Escopo 1 e Escopo 2, termos com os quais a maioria das pessoas não está familiarizada. Este artigo fornece uma breve explicação do termo “escopo”, mostrando exemplos de quais emissões se enquadram em qual escopo e quais são consideradas diretas ou indiretas.
Reduzir o CO2 como cidadão – pessoa física
Você conhece a sua pegada de CO2? Caso contrário, você pode estimá-lo com uma ferramenta online gratuita da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Claro, você pode reduzir o consumo de CO2 mesmo sem esse conhecimento: dirija menos, consuma menos carne (ou abandone a carne completamente), seja inteligente ao aquecer seu apartamento ou casa e faça compras localmente. Como pessoa física, é relativamente fácil reduzir sua pegada de CO2. Mas e as empresas e a indústria em geral?
Escopo – três áreas para comparação de emissões
Ao assinar o Acordo de Paris, quase todos os países se comprometeram a limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau até 2100. As medidas para alcançar isso exigem critérios e padrões de relatórios uniformes para que o impacto possa ser medido com consistência entre os países.
Em 2011, o Greenhouse Gas Protocol e várias ONGs elaboraram um modelo para esses padrões com suporte científico. O Protocolo divide as emissões em três áreas: Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3.
![escopo direto indireto](https://blog.igus.ca/wp-content/uploads/2022/07/scope-3.jpg)
Escopo 1 – emissões diretas
O Escopo 1 abrange todas as emissões que uma empresa ou organização causa diretamente. As emissões diretas de acordo com o Escopo 1 incluem veículos da empresa, processos de combustão, refrigerantes, geração de vapor e vazamentos de sistemas como ar condicionado. Os processos de combustão podem ser da produção, como queima de cerâmica ou outras fontes, como o motor de combustão interna de um varredor ou a unidade de energia de emergência do sistema de aquecimento de um edifício.
Escopo 2 – emissões indiretas
As emissões indiretas de acordo com o Escopo 2 incluem calor, eletricidade e vapor adquiridos por empresas de fornecedores externos. A pegada de carbono de uma empresa depende de quão “verde” é a geração dessa energia comprada.
A igus® GmbH mudou para eletricidade verde em seu local de produção em Colônia em meados de 2021 e para CO² neutro no final de 2021 e, portanto, pode relatar uma redução significativa nas emissões de CO2 de acordo com o Escopo 2 para 2021.
Escopo 3 – emissões indiretas na cadeia de suprimentos
O Escopo 3 inclui todas as emissões que se originam de fontes externas independentes, mas são consequência das atividades da empresa: deslocamento de todos os funcionários até o local de trabalho, resíduos da produção e do trabalho diário, transporte de materiais, consumo de água por funcionários e produção, consumo de combustível por fornecedores, entrega de produtos aos clientes, resíduos de produtos descartados pelos clientes e muito mais.
Devido à diversidade de emissões do Escopo 3, o cálculo é muito complexo e atualmente ainda é baseado em grande parte em estimativas.
É exatamente aqui que entra uma inovação na loja online de buchas autolubrificantes da igus® : desde abril de 2022, a pegada de CO2 foi especificada para nossas buchas autolubrificantes de plástico mais usadas. O objetivo é ser capaz de identificá-lo para todos os nossos mancais de deslizamento. Qualquer pessoa que use esses componentes em sua máquina terá uma visão geral melhor de suas emissões de CO2.
![](https://blog.igus.com.br/wp-content/uploads/2022/07/PR0220-2-991x1024.jpg)
O caminho para a neutralidade de CO² na igus®
Queremos ser neutros em termos climáticos em nossa sede e local de produção em Colônia até 2025. A mudança para eletricidade verde e CO² neutro em 2021 foi um passo significativo em direção a esse objetivo. Mas muito mais está acontecendo:
- Na produção, as máquinas de moldagem por injeção mais antigas e com uso intensivo de energia estão sendo gradualmente substituídas por outras novas e mais eficientes em termos de energia.
- A iluminação nos pavilhões de produção está atualmente a ser convertida em LED.
- O gerenciamento abrangente de vazamentos permitiu economizar energia na produção de ar comprimido.
- Na área de produtos de mancais de deslizamento, foi criada a linha de produtos ECO, na qual as buchas autolubrificantes são feitas de regranulado de nossos próprios resíduos de produção.
- Desde 2019, recuperamos esteiras porta cabos de plástico antigas e usadas de empresas e as reciclamos em nosso programa chainge. Não nos importa se as esteiras são da igus® ou de concorrentes. Em abril de 2022, lançamos o primeiro produto feito com este material reciclado, o E2.1.CG cradle-chain e-chain®.
- Nosso sistema de gestão ambiental é certificado de acordo com a ISO 14001 e o sistema de gestão de energia correspondente de acordo com a ISO 50001:2018.
- Funcionários e clientes também podem carregar seus e-cars em 20 pontos de carregamento no campus da nossa empresa.
Saiba mais sobre o programa de reciclagem de esteiras porta cabos chainge aqui: https://www.igus.com.br/info/echain-recycling-program
E há muito mais. De acordo com os Escopos 1 e 2, somos 95% neutros em relação a CO² em abril de 2022. Ainda temos muito trabalho a fazer para reduzir nossa pegada de CO2, mas estamos avançando passo a passo nesse caminho!