#igusbrasil – Página: 28 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igusbrasil

Como que a clássica esteira porta cabos e-chain® da igus se adapta à IoT e à indústria 4.0?

Nayara Espinaci | 6th setembro 2021

Frequentemente, somos questionados sobre quais soluções IoT (internet das coisas) e indústria 4.0 oferecemos para nossas esteiras porta cabos, cabos, buchas autolubrificantes e buchas lineares, que podem ajudar a melhorar os processos em geral.

Leia mais...

Por que utilizar soluções em polímeros na indústria madeireira? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 23rd agosto 2021

Os recursos utilizados na indústria moveleira podem influenciar diretamente o processo completo e tempo de entrega dos seus projetos. Para que a linha produtiva seja mais ágil, é importante implementar um sistema construtivo dentro da sua fábrica. O uso de soluções inadequadas nas máquinas pode resultar em paradas não planejadas para manutenção.
Com isso, trouxemos aqui uma breve visão geral de soluções que podemos ajudar no segmento de processamento de madeira e fabricação de móveis. Os componentes igus podem otimizar diversas máquinas e equipamentos envolvidos tanto nas linhas de produção, como por exemplo, em manipuladores, CNCs, máquinas de furação, corte, linhas de pintura, paletização… e muitas outras!

Leia mais...

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

Rolamentos de esferas xiros® para máquinas de rotulagem

Miriam Araldi | 21st julho 2021

Os rolamentos de esferas xiros® em polímero não necessitam de lubrificação, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados com segurança em máquinas de rotulagem e outras indústrias.

Leia mais...

O que acontece dentro do nosso laboratório de teste de cabos flexíveis?

Nayara Espinaci | 13th julho 2021

Já escrevemos vários artigos sobre nosso laboratório de testes em nossa sede em Colônia, Alemanha. Também descrevemos testes especiais de clientes e mostramos porque o laboratório é tão importante. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto nas operações de rotina de teste do cabos. O que nossos colegas fazem lá?

Leia mais...

Mancais axiais igus® feitos em polímero

Miriam Araldi | 7th julho 2021

Os mancais axiais PRT são juntas rotativas prontas para instalar e obter um funcionamento livre de lubrificantes. A construção não é baseada em esferas ou roletes metálicos, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® tribologicamente otimizados e comprovados em combinação com mancais leves feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável. Os materiais iglidur® podem ser empregados universalmente e permitem o uso em aplicações que envolvam altas temperaturas, umidade ou contato com produtos químicos, assim como na indústria de alimentos.

Leia mais...

Soluções seguras e confiáveis para indústria de vidros

Miriam Araldi | 21st junho 2021

A indústria de vidros de um modo geral tem apresentado um excelente desempenho, acompanhando a evolução tecnológica que ocorre nesse segmento. O processo requer extremo cuidado, já que estamos falando de materiais cortante, por isso, o uso de componentes adequados é essencial para uma área produtiva limpa e segura.
Sendo assim, a igus fornece uma linha completa capaz de reduzir custos e paradas não planejadas para manutenção das máquinas e equipamentos. A linha é composta por esteiras porta cabos, cabos elétricos para movimentação, rótulas, buchas autolubrificantes, entre outros…

Leia mais...

Esteiras porta cabos vs. enroladores motorizados de cabo

Nayara Espinaci | 12th março 2021

As vantagens e desvantagens de dois sistemas industriais de fornecimento de energia – Esteiras porta cavos vs Enroladores motorizados de cabos. Confira agora!

Leia mais...

Cadeiras de rodas agradáveis

Nayara Espinaci | 22nd janeiro 2021

Caso de sucesso SoftWheel, utiliza buchas da igus em tecnologia de suspenção de cadeira rodas

Leia mais...

Solução Scara: Da ideia ao produto Parte 4

Nayara Espinaci | 7th janeiro 2021

Na parte 4 dessa série contamos um pouco mais depois da primeira falha nos testes!

Leia mais...