#manutençãoindustrial
A igus é especialista em sistemas de fornecimento de energia e dados, as esteiras porta cabos e cabos especiais foram desenvolvidos especialmente para aplicações que exigem movimentação. Esses componentes possibilitam uma operação contínua e livre de falhas, que no final resulta em redução de custos também. Além de facilitar a automação de processos nossos produtos promovem maior segurança para essas aplicações, evitando acidentes de trabalho e danos ao equipamento.
A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.
Os equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos que não possuem o certificado RoHs são extremantes perigosos para saúde humana e da natureza. Eles são capazes de gerar uma contaminação séria em longo prazo por causa das substâncias tóxicas existentes.
Por estas razões citadas acima, as empresas que produzem bens elétricos e eletrônicos é indispensável utilizarem o certificado.
Pensando nisso, a igus® desenvolveu produtos que não contêm substâncias perigosas ou proibidas que estão sujeitas a declaração, ou quaisquer substâncias que requerem reciclagem separada de acordo com as seguintes diretrizes, regulamentos e obrigações.
A descarga eletrostática tem como sua principal causa a eletricidade estática, gerada a partir do contato e da separação de materiais. Em alguns casos, como na montagem de placas eletrônicas. A eletricidade estática, e consequentemente a descarga, ocorre por conta de um desbalanceamento de elétrons. Há influência do tipo de material, da velocidade de contato e da separação dos corpos, da umidade e de diversos outros fatores.
Pensando na segurança da indústria, a igus® desenvolveu esteiras porta cabos ESD para a produção de componentes elétricos sensíveis e para aplicações em ambientes perigosos.
As guias lineares drylin® igus foram desenvolvidas para funcionamento a seco e, por isso, são isentas de manutenção lubrificação. A elevada superfície de contato distribui a força e permite o uso de guias e eixos macios que podem movimentar altas cargas sem forças excessivas de acionamento.
As indústrias de serviço pesado são classificadas pelo tipo de serviço que elas prestam à sociedade e que incluem principalmente os ramos: siderúrgico, metalúrgico, petroquímico e de cimento.
Essas indústrias transportam grande quantidade de matéria-prima, por isso, envolve produtos, instalações e equipamentos grandes e pesados, como uma maior complexidade para os seus muitos processos.
A embalagem é um elemento principal para a comercialização de produtos em todos os tipos de indústria. Afinal, é ela quem protege e faz a conservação independente de qual seja o item. O setor produtivo é o primordial para manter a qualidade dos produtos preservadas. A utilização de matérias-primas de primeira qualidade evitam sérios problemas. […]
Na parte 2 falaremos sobre aplicações que necessitam do fornecimento de energia, dados e outras mídias em movimento na indústria de mineração.