#igusdobrasil
As guias lineares drylin® igus foram desenvolvidas para funcionamento a seco e, por isso, são isentas de manutenção lubrificação. A elevada superfície de contato distribui a força e permite o uso de guias e eixos macios que podem movimentar altas cargas sem forças excessivas de acionamento.
Pensando na segurança da indústria, a igus se tornou especialista em soluções que ajudam à aumentar a vida útil dos equipamentos com plásticos de alto desempenho, livres de manutenção, autolubrificantes e que oferecem redução de custos, uma vez que não precisam ser trocados de forma constante.
O principal ponto é que os nossos componentes, por serem feitos de polímero de engenharia, podem operar tranquilamente sob essas condições em que esses equipamentos estão expostos, em contato com água ou produtos químicos como o detergente.
As indústrias de serviço pesado são classificadas pelo tipo de serviço que elas prestam à sociedade e que incluem principalmente os ramos: siderúrgico, metalúrgico, petroquímico e de cimento.
Essas indústrias transportam grande quantidade de matéria-prima, por isso, envolve produtos, instalações e equipamentos grandes e pesados, como uma maior complexidade para os seus muitos processos.
A embalagem é um elemento principal para a comercialização de produtos em todos os tipos de indústria. Afinal, é ela quem protege e faz a conservação independente de qual seja o item. O setor produtivo é o primordial para manter a qualidade dos produtos preservadas. A utilização de matérias-primas de primeira qualidade evitam sérios problemas. […]
Na parte 2 falaremos sobre aplicações que necessitam do fornecimento de energia, dados e outras mídias em movimento na indústria de mineração.
Parte 1.
Tornar a atividade da mineração mais segura significa implementar um planejamento assim como investir em equipamentos de qualidade na indústria. Na área de movimentação, o equipamento deve funcionar em condições difíceis, sujas e trabalhar de modo confiável mesmo com mau tempo… Pensando nisso, a igus oferece componentes em polímero de alta tecnologia que se caracterizam pela robustez e longa vida útil.
A geração de energia através de turbinas eólica possui inúmeras vantagens em comparação com outros tipos de energia… Com ela é possível obter a redução da queima de combustível, não há a emissão de gases poluentes e nem a geração de resíduos.
Quando se fala em “redução”, a igus consegue ajudar as aplicações desse segmento à reduzirem ainda mais os custos. Temos soluções especiais feitas de polímeros de alto desempenho que se destacam em aplicações em turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos usados na sua produção, transporte e instalação desses equipamentos.
Na parte 3 dessa série de tech talks falaremos sobre a importância de manter as buchas autolubrificantes seguras e presas com o recurso anti-rotacional!
O conector modular é um novo tipo para conexão de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Ele é caracterizado por uma carcaça de baixo perfil, que possibilita economia de espaço e sua conexão e desconexão pode ser feita em um único módulo.
Na parte 2 desse tech talk veremos as diferentes maneiras de fixação axial das buchas autolubrificantes.