#igusbrasil – Página: 22 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igusbrasil

Três exemplos de aplicação para impressão 3D com sensores inteligentes

Rebeca Tarragô | 12th agosto 2022

A manufatura aditiva já se mostrou altamente eficaz em muitas áreas de atuação. Com uma infinidade de possibilidades de criação e cada vez mais opções de materiais disponíveis do mercado, elas estão sendo cada vez mais buscadas como uma nova alternativa para muitas aplicações diferentes, tornando muitas vezes essas aplicações mais econômicas e flexíveis.  Agora […]

Leia mais...

Tudo sobre a indústria de máquinas-ferramenta – exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 11th agosto 2022

Nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de eletricidade, dados, ar ou mídia. Esteiras e cabos igus são feitos para se mover, para melhorar o desempenho da máquina e, ao mesmo tempo, ser fácil de instalar. Cabos servo adequados para acionamentos de fabricantes, esteiras porta cabos que podem ser abertas e fechadas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, grampos para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, tecnologia de buchas de plásticos de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, cinemática de robôs, e sensor para indústria 4.0.

Leia mais...

O que são guias lineares telescópicas e onde são utilizadas?

Rebeca Tarragô | 10th agosto 2022

As guias lineares telescópicas consistem em guias “extensíveis” ou também chamadas de guias “corrediças” com duas partes de movimento linear diretamente interconectadas, onde uma parte da guia é fixada e a outra desliza sob ela em um movimento limitado e definido. Muito utilizadas em gavetas, máquinas de venda automática, ou ajustes de assentos e encostos […]

Leia mais...

Fornecimento de energia e dados de forma rotativa e confiável? Conheça aqui as opções!

Rebeca Tarragô | 8th agosto 2022

No blog de hoje gostaríamos de falar sobre o tema de fornecimento rotativo de energia. Diversas aplicações necessitam de modularidade e versatilidade, ao mesmo tempo que precisam ser confiáveis. Os sistemas abaixo que trouxemos aqui atendem todos os requisitos. As indústrias e áreas de aplicações típicas são inúmeras, seja em máquinas de manuseio, robôs, máquinas de […]

Leia mais...

O que significa Retrofit? Confira o conceito!

Miriam Araldi | 5th agosto 2022

Retrofit ou Retrofitting  é o processo de modernização/reforma de máquinas, até então ultrapassadas, fora de linha ou inadequadas às normas técnicas da indústria. Em geral, é feito como alternativa à compra de novos equipamentos, que são caros, e somente após treinamento e eventuais adaptações locais.
Essa reforma consiste na troca de partes móveis, recuperação e troca de peças desgastadas e uma completa modernização dos sistemas eletrônicos e comandos da máquina. Ou seja, não é simplesmente um procedimento de manutenção ou reforma, mas sim uma modernização completa.

Leia mais...

Por que a resistência ao desgaste é importante para a impressão 3D?

Miriam Araldi | 4th agosto 2022

Como a impressão 3D passou a ser usada não apenas para a construção de protótipos, mas também para a fabricação de peças de aplicação final em aplicações industriais, os materiais de impressão 3D devem apresentar as mesmas propriedades que os materiais que foram usados ​​anteriormente para a tecnologia de fabricação convencional. Isso se aplica a todas as propriedades do material: mecânica, térmica, elétrica, etc. Por isso, a resistência ao desgaste e o coeficiente de atrito são as propriedades mais importantes nos componentes igus, e isso permanece válido para a seleção de materiais de impressão 3D.

Leia mais...

Gerenciamento térmico na indústria automotiva – entenda a importância!

Miriam Araldi | 27th julho 2022

Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos. 

Leia mais...

Por que as buchas feitas em polímero tribologicamente otimizado tem ganhado espaço no mercado?

Nayara Espinaci | 19th julho 2022

Com a implementação de buchas autolubrificantes de plástico tribo-otimizados da igus®, nós conseguimos melhorar a vida útil de seu equipamento, reduzir custos e eliminar a necessidade de graxa em aplicações.

Leia mais...

Sustentabilidade – Pegada corporativa de C02

Rebeca Tarragô | 18th julho 2022

O objetivo de reduzir as emissões de CO2 tornou-se um marco em muitas estratégias corporativas. Esse foco é necessário, uma vez que as recentes condições climáticas extremas apontam diretamente para a urgência das mudanças climáticas. Nós da igus® também temos o objetivo de nos tornarmos neutros em termos de clima e queremos atingir esse objetivo até 2025.       […]

Leia mais...

Otimização VAVE na indústria automotiva? Como identificar vantagens competitivas durante o desenvolvimento de produtos e na produção em série

Rebeca Tarragô | 13th julho 2022

O aumento constante da pressão de preços e custos está forçando o desenvolvimento de produtos e a busca por alternativas inovadoras. E é exatamente aí que entra a engenharia de valor (VAVE). O que é VAVE e como pode ser usado? O VAVE é um método extremamente eficaz de otimização de tecnologia, processos e custos. Na indústria […]

Leia mais...