#igus – Página: 25 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igus

Por que utilizar soluções em polímeros na indústria madeireira? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 23rd agosto 2021

Os recursos utilizados na indústria moveleira podem influenciar diretamente o processo completo e tempo de entrega dos seus projetos. Para que a linha produtiva seja mais ágil, é importante implementar um sistema construtivo dentro da sua fábrica. O uso de soluções inadequadas nas máquinas pode resultar em paradas não planejadas para manutenção.
Com isso, trouxemos aqui uma breve visão geral de soluções que podemos ajudar no segmento de processamento de madeira e fabricação de móveis. Os componentes igus podem otimizar diversas máquinas e equipamentos envolvidos tanto nas linhas de produção, como por exemplo, em manipuladores, CNCs, máquinas de furação, corte, linhas de pintura, paletização… e muitas outras!

Leia mais...

Autoglide 5: Deslizando em longos cursos. A alternativa aos sistemas de barramento

Nayara Espinaci | 13th agosto 2021

Confira agora a entrevista entre o designer Alexander Arnold e o Gestor da indústria de Manuseio de Materiais Christian Strauch, sobre como o sistema de fornecimento de energia da igus (autoglide5) é a alternativa aos sistemas de barramento

Leia mais...

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

Rolamentos de esferas xiros® para máquinas de rotulagem

Miriam Araldi | 21st julho 2021

Os rolamentos de esferas xiros® em polímero não necessitam de lubrificação, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados com segurança em máquinas de rotulagem e outras indústrias.

Leia mais...

O que acontece dentro do nosso laboratório de teste de cabos flexíveis?

Nayara Espinaci | 13th julho 2021

Já escrevemos vários artigos sobre nosso laboratório de testes em nossa sede em Colônia, Alemanha. Também descrevemos testes especiais de clientes e mostramos porque o laboratório é tão importante. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto nas operações de rotina de teste do cabos. O que nossos colegas fazem lá?

Leia mais...

Mancais axiais igus® feitos em polímero

Miriam Araldi | 7th julho 2021

Os mancais axiais PRT são juntas rotativas prontas para instalar e obter um funcionamento livre de lubrificantes. A construção não é baseada em esferas ou roletes metálicos, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® tribologicamente otimizados e comprovados em combinação com mancais leves feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável. Os materiais iglidur® podem ser empregados universalmente e permitem o uso em aplicações que envolvam altas temperaturas, umidade ou contato com produtos químicos, assim como na indústria de alimentos.

Leia mais...

Por que os cabos têm cores diferentes?

Nayara Espinaci | 1st julho 2021

O mercado está repleto de diferentes tipos de cabos com revestimentos externos de cores diferentes e isolamento de núcleo individual. Mas por que os cabos precisam ser de cores diferentes?

Leia mais...

Soluções seguras e confiáveis para indústria de vidros

Miriam Araldi | 21st junho 2021

A indústria de vidros de um modo geral tem apresentado um excelente desempenho, acompanhando a evolução tecnológica que ocorre nesse segmento. O processo requer extremo cuidado, já que estamos falando de materiais cortante, por isso, o uso de componentes adequados é essencial para uma área produtiva limpa e segura.
Sendo assim, a igus fornece uma linha completa capaz de reduzir custos e paradas não planejadas para manutenção das máquinas e equipamentos. A linha é composta por esteiras porta cabos, cabos elétricos para movimentação, rótulas, buchas autolubrificantes, entre outros…

Leia mais...

Peças moldadas por injeção individuais

Miriam Araldi | 11th junho 2021

A igus® é especialista na área de moldagem por injeção com os seus polímeros de alto desempenho iglidur® resistentes ao desgaste e livres de manutenção. Isto significa que é selecionado para os seus componentes ou um material especial que seja exatamente adequado às condições de sua aplicação. Por exemplo, resistentes a substâncias químicas e temperaturas extremas, higiênicos, impermeáveis à sujeira e poeira.

Leia mais...

Motores elétricos drylin® E – Automação com motores de passo, motores de corrente contínua e motores EC/BLDC

Miriam Araldi | 1st junho 2021

Fornecemos uma vasta gama de motores elétricos para eixos lineares e sistemas de manuseio. Motores de passo híbridos ou motores de corrente contínua são usados em acionamentos de fusos de avanço, correias dentadas e acionamentos de cremalheira e pinhão. Os motores elétricos completam a oferta de tecnologia de automação da igus. Desta forma, é possível configurar sistemas de manuseio completos em conjunto com eixos lineares.

Leia mais...