#guiaslineares – Página: 3 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#guiaslineares

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

Aumente a tecnologia e reduza custos na indústria agrícola

Miriam Araldi | 26th março 2021

A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.

Leia mais...

Produtos igus® com certificação RoHs

Miriam Araldi | 18th março 2021

Os equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos que não possuem o certificado RoHs são extremantes perigosos para saúde humana e da natureza. Eles são capazes de gerar uma contaminação séria em longo prazo por causa das substâncias tóxicas existentes.
Por estas razões citadas acima, as empresas que produzem bens elétricos e eletrônicos é indispensável utilizarem o certificado.
Pensando nisso, a igus® desenvolveu produtos que não contêm substâncias perigosas ou proibidas que estão sujeitas a declaração, ou quaisquer substâncias que requerem reciclagem separada de acordo com as seguintes diretrizes, regulamentos e obrigações.

Leia mais...

Como reduzir custos em equipamentos fitness e esportivos com componentes igus?

Miriam Araldi | 25th fevereiro 2021

A igus® oferece soluções específicas para os equipamentos esportivos. Os produtos não requerem lubrificação. Afinal, ninguém quer ficar com as mãos sujas ou marcas de óleo em sua roupa de malhação. Em todo caso, os aparelhos para uso profissional precisam resistir à operação contínua dia pós dia, sejam eles ajustados manualmente ou eletronicamente através de um botão. Leves, movimentos silenciosos e suave … continuadamente e com várias horas de funcionamento por dia.

Leia mais...

Por que usar guias lineares igus® – Plástico vs. Metal

Miriam Araldi | 18th fevereiro 2021

As guias lineares drylin® igus foram desenvolvidas para funcionamento a seco e, por isso, são isentas de manutenção lubrificação. A elevada superfície de contato distribui a força e permite o uso de guias e eixos macios que podem movimentar altas cargas sem forças excessivas de acionamento.

Leia mais...

Soluções em polímero para o sistema de lava-car automáticos

Miriam Araldi | 11th fevereiro 2021

Pensando na segurança da indústria, a igus se tornou especialista em soluções que ajudam à aumentar a vida útil dos equipamentos com plásticos de alto desempenho, livres de manutenção, autolubrificantes e que oferecem redução de custos, uma vez que não precisam ser trocados de forma constante.

O principal ponto é que os nossos componentes, por serem feitos de polímero de engenharia, podem operar tranquilamente sob essas condições em que esses equipamentos estão expostos, em contato com água ou produtos químicos como o detergente.

Leia mais...

Redução de custos na indústria de embalagem

Miriam Araldi | 29th janeiro 2021

A embalagem é um elemento principal para a comercialização de produtos em todos os tipos de indústria. Afinal, é ela quem protege e faz a conservação independente de qual seja o item. O setor produtivo é o primordial para manter a qualidade dos produtos preservadas. A utilização de matérias-primas de primeira qualidade evitam sérios problemas. […]

Leia mais...

Componentes para turbinas eólicas

Miriam Araldi | 6th novembro 2020

A geração de energia através de turbinas eólica possui inúmeras vantagens em comparação com outros tipos de energia… Com ela é possível obter a redução da queima de combustível, não há a emissão de gases poluentes e nem a geração de resíduos.
Quando se fala em “redução”, a igus consegue ajudar as aplicações desse segmento à reduzirem ainda mais os custos. Temos soluções especiais feitas de polímeros de alto desempenho que se destacam em aplicações em turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos usados na sua produção, transporte e instalação desses equipamentos.

Leia mais...