#engenhariamecânica – Página: 10 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#engenhariamecânica

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

Rolamentos de esferas xiros® para máquinas de rotulagem

Miriam Araldi | 21st julho 2021

Os rolamentos de esferas xiros® em polímero não necessitam de lubrificação, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados com segurança em máquinas de rotulagem e outras indústrias.

Leia mais...

Mancais axiais igus® feitos em polímero

Miriam Araldi | 7th julho 2021

Os mancais axiais PRT são juntas rotativas prontas para instalar e obter um funcionamento livre de lubrificantes. A construção não é baseada em esferas ou roletes metálicos, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® tribologicamente otimizados e comprovados em combinação com mancais leves feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável. Os materiais iglidur® podem ser empregados universalmente e permitem o uso em aplicações que envolvam altas temperaturas, umidade ou contato com produtos químicos, assim como na indústria de alimentos.

Leia mais...

Comparativo – Mancais esféricos metálicos versus mancais esféricos em polímero

Rebeca Tarragô | 6th julho 2021

Em poucas palavras trouxemos aqui hoje alguns diferenciais entre nossa linha de mancais esféricos autocompensantes versus os tradicionais mancais metálicos encontrado no mercado. Esses são só alguns dos diferenciais que podem ser percebidos de bate pronto, muitos outros como por exemplo, vida útil calculável, robustez e resistência podem ser citados. Confira o infográfico! 🙂 Você […]

Leia mais...

Soluções seguras e confiáveis para indústria de vidros

Miriam Araldi | 21st junho 2021

A indústria de vidros de um modo geral tem apresentado um excelente desempenho, acompanhando a evolução tecnológica que ocorre nesse segmento. O processo requer extremo cuidado, já que estamos falando de materiais cortante, por isso, o uso de componentes adequados é essencial para uma área produtiva limpa e segura.
Sendo assim, a igus fornece uma linha completa capaz de reduzir custos e paradas não planejadas para manutenção das máquinas e equipamentos. A linha é composta por esteiras porta cabos, cabos elétricos para movimentação, rótulas, buchas autolubrificantes, entre outros…

Leia mais...

Peças moldadas por injeção individuais

Miriam Araldi | 11th junho 2021

A igus® é especialista na área de moldagem por injeção com os seus polímeros de alto desempenho iglidur® resistentes ao desgaste e livres de manutenção. Isto significa que é selecionado para os seus componentes ou um material especial que seja exatamente adequado às condições de sua aplicação. Por exemplo, resistentes a substâncias químicas e temperaturas extremas, higiênicos, impermeáveis à sujeira e poeira.

Leia mais...

Motores elétricos drylin® E – Automação com motores de passo, motores de corrente contínua e motores EC/BLDC

Miriam Araldi | 1st junho 2021

Fornecemos uma vasta gama de motores elétricos para eixos lineares e sistemas de manuseio. Motores de passo híbridos ou motores de corrente contínua são usados em acionamentos de fusos de avanço, correias dentadas e acionamentos de cremalheira e pinhão. Os motores elétricos completam a oferta de tecnologia de automação da igus. Desta forma, é possível configurar sistemas de manuseio completos em conjunto com eixos lineares.

Leia mais...

Aumente a tecnologia com os componentes igus® na indústria solar

Miriam Araldi | 3rd maio 2021

A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua vida útil longa, robustez e custos reduzidos. Existem inúmeras aplicações das buchas autolubrificantes desde nas torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.

Leia mais...

Redução de custos na indústria de válvulas e bombas

Miriam Araldi | 16th abril 2021

Muitos fabricantes tem adotado buchas e mancais em polímero de alto desempenho ao invés das soluções metálicas tradicionais. De movimentos lineares até aplicações rotativas, eles proporcionam uma alta abrasão por desgaste, resistência a produtos químicos e à temperatura, além de serem livres de manutenção em operações secas. Seja em bombas peristálticas, bombas de membrana, válvulas de retenção, bombas submersíveis e atuadores, além da melhoria técnica que essa mudança trás para esses produtos, os argumentos de venda também são melhorados, uma vez que a manutenção desses equipamentos passa a ser muito mais baixa e a isenção de lubrificação é um grande diferencial!

Leia mais...

Aumente a tecnologia e reduza custos na indústria agrícola

Miriam Araldi | 26th março 2021

A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.

Leia mais...