#engenhariamecânica
Em um cenário industrial cada vez mais automatizado, precisão, velocidade e confiabilidade operacional deixaram de ser diferenciais e passaram a ser requisitos básicos. Nesse contexto, os servomotores desempenham um papel essencial em máquinas e sistemas automatizados, garantindo controle preciso de posição, velocidade e torque em aplicações críticas. Porém, muitas falhas enfrentadas na indústria não estão […]
Algumas etapas da jornada da igus:bike são marcadas pelas paisagens. Outras pelas pessoas e pelas parcerias. O Stage 8 do igus:bike World Tour no Brasil foi justamente sobre isso — colaboração, troca de experiências e momentos especiais compartilhados ao longo do caminho. O dia começou com a visita a um de nossos clientes no Paraná, […]
Algumas etapas da jornada da igus:bike são marcadas pelas paisagens. Outras pelas parcerias. O Stage 7 do igus:bike World Tour no Brasil reuniu os dois durante uma visita especial à Brafer Construções Metálicas, um parceiro de longa data que atua em grandes projetos de energia e infraestrutura. Uma recepção calorosa na Brafer Fomos recebidos por […]
Quando uma falha acontece em um equipamento industrial, a atenção normalmente se volta para a operação ou para a manutenção. ⚠️🏭 Mas, do ponto de vista, muitas falhas não começam na fábrica do cliente. Elas começam muito antes — na fase de projeto da máquina. Estudos de engenharia de confiabilidade indicam que até 70% a […]
Um agradecimento especial aos nossos CLIENTES: Obrigado por nos desafiarem a ir além. O sucesso da sua operação é o que nos move a entregar sempre “menos custo e mais vida útil”.
Ao nosso TIME igus: Se batemos recordes, foi graças à garra e ao propósito de cada um de vocês. Nossa tecnologia é feita de polímeros, mas o nosso sucesso é feito de pessoas! 👥✨
Que venha um 2026 ainda mais audacioso, com novos desafios e parcerias duradouras.
Boas festas e um próspero Ano Novo a todos que fazem o movimento acontecer! 🎄🎅🥂🎆
No mundo da engenharia e da fabricação de máquinas, a falha de um componente pode ter consequências catastróficas. Por isso, a promessa de vida útil de um produto é insuficiente; ela precisa ser validada por ciência e testes rigorosos.
Sendo assim, nosso laboratório de testes, localizado na sede da empresa em Colônia, Alemanha, é o coração dessa validação. Com uma área de cerca de 5.500m² e mais de 15.000 testes realizados anualmente, ele é reconhecido como o maior centro de testes do mundo para polímeros de engenharia em movimento. 💡
As buchas deslizantes são componentes essenciais em praticamente qualquer máquina ou equipamento que possua partes móveis. Elas reduzem o atrito entre eixos e superfícies, evitam desgaste prematuro e aumentam a vida útil do sistema. As buchas deslizantes iglidur®, da igus®, vão além do conceito tradicional: são feitas de polímeros de engenharia desenvolvidos especialmente para funcionar […]
A usinagem de componentes gigantes como hélices de navios, turbinas, geradores e motores a diesel, exige centros de usinagem cada vez maiores, mais complexos e mais precisos. Nesse cenário, o roteamento de cabos e a confiabilidade dos sinais de medição tornam-se fatores críticos para garantir produtividade, segurança e disponibilidade acima de 95%. É exatamente esse […]
Você já imaginou uma máquina funcionando sem precisar de graxa, óleo ou manutenção constante? Essa é a proposta dos produtos autolubrificantes da igus®, desenvolvidos para eliminar totalmente a necessidade de lubrificação externa… reduzindo custos, tempo de manutenção, paradas de máquina e impacto ambiental. Há mais de 60 anos, a igus® tem como propósito criar soluções […]
Sem lubrificação. Sem manutenção. Sem limites. Essa é a mensagem central por trás da linha de tarugos iglidur desenvolvidos pela igus para transformar ideias em componentes técnicos sob medida. De buchas e mancais à protótipos complexos, projetistas do mundo todo estão migrando para os plásticos de engenharia. Mas por quê? 1: Liberdade total para projetar […]