#chainflex – Página: 6 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#chainflex

Segurança e redução de custos na indústria frigorífica – processamento de carnes

Miriam Araldi | 2nd junho 2022

No processamento de produtos à base de carne, é extremamente importante utilizar soluções que não prejudiquem as máquinas de corte ou o transporte dos alimentos. Pensando nisso, a igus desenvolveu produtos em polímeros compatíveis com a FDA e certificação de acordo com a regulamentação da UE 10/2011. Além disso, são livres de manutenção e lubrificação, são resistentes à temperaturas, produtos químicos, ácidos, materiais de limpeza com álcool, são resistentes ao desgaste, entre outros.

Leia mais...

Cabos híbridos chainflex® em PUR para 7º eixo em robôs

Miriam Araldi | 23rd maio 2022

Os robôs industriais são projetados para mover materiais, peças ou ferramentas através de movimentos variáveis e programados, com vista a realizar tarefas diversas em diversos tipos de indústrias. Eles muitas vezes precisam se movimentar em um uma linha reta sobre um sétimo eixo. 
Em longas distâncias, ao longo do sétimo eixo linear é especialmente importante evitar falhas nos cabos, devido ao efeito “saca-rolhas”. Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções especiais para aplicações robóticas exigentes, incluindo cabos elétricos para o sétimo eixo dos robôs da ABB, Kuka e Fanuc.

Leia mais...

Regras gerais para cabos e mangueiras em esteiras porta cabos igus®

Miriam Araldi | 11th maio 2022

A principal vantagem dos nossos sistemas de esteira porta cabos é que eles podem acomodar com segurança uma ampla variedade de formas de cabos de diferentes mídias e dados em um único sistema. Você pode misturar mangueiras pneumáticas, cabos elétricos e sistemas hidráulicos em um mesmo compartimento. Além da qualidade dos cabos utilizados, a disposição de cada cabo dentro da esteira porta cabos e o espaço permitido são importantes para a vida útil do sistema. Várias opções de separação permitem que as esteiras porta cabos sejam adaptadas aos requisitos específicos de cada aplicação. Esta seção fornece recomendações detalhadas.

Leia mais...

O que é o gerenciamento Lean e como funciona?

Nayara Espinaci | 6th janeiro 2022

O gerenciamento Lean foca na eliminação de desperdícios e outras operações sem valor agregado. Resíduos podem ser encontrados em processos ineficientes, o que pode levar a excesso de produção, tempos de espera, comunicação desnecessária ou etapas de trabalho complicadas que o cliente não deseja nem espera pagar.

Leia mais...

O que são cabos de dados e onde são utilizados?

Miriam Araldi | 13th outubro 2021

Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.

Leia mais...

cabos chainflex

Como escolher o cabo adequado? Visão geral dos cabos chainflex® para diversos tipos de indústrias

Miriam Araldi | 7th outubro 2021

A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.

Leia mais...

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

O que acontece dentro do nosso laboratório de teste de cabos flexíveis?

Nayara Espinaci | 13th julho 2021

Já escrevemos vários artigos sobre nosso laboratório de testes em nossa sede em Colônia, Alemanha. Também descrevemos testes especiais de clientes e mostramos porque o laboratório é tão importante. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto nas operações de rotina de teste do cabos. O que nossos colegas fazem lá?

Leia mais...

Por que os cabos têm cores diferentes?

Nayara Espinaci | 1st julho 2021

O mercado está repleto de diferentes tipos de cabos com revestimentos externos de cores diferentes e isolamento de núcleo individual. Mas por que os cabos precisam ser de cores diferentes?

Leia mais...

Soluções seguras e confiáveis para indústria de vidros

Miriam Araldi | 21st junho 2021

A indústria de vidros de um modo geral tem apresentado um excelente desempenho, acompanhando a evolução tecnológica que ocorre nesse segmento. O processo requer extremo cuidado, já que estamos falando de materiais cortante, por isso, o uso de componentes adequados é essencial para uma área produtiva limpa e segura.
Sendo assim, a igus fornece uma linha completa capaz de reduzir custos e paradas não planejadas para manutenção das máquinas e equipamentos. A linha é composta por esteiras porta cabos, cabos elétricos para movimentação, rótulas, buchas autolubrificantes, entre outros…

Leia mais...