cabos especiais
Quando se trata de aplicações industriais em ambientes extremos, a escolha do cabo ideal é crucial para garantir desempenho, confiabilidade e segurança. Os cabos chainflex da igus são projetados para resistir a desafios como temperaturas extremas, umidade, produtos químicos agressivos e movimentos contínuos. O que torna esses cabos tão resistentes? A resposta está na sua […]
A vida cotidiana pode nos apresentar surpresas e perigos. É por isso que as pessoas gostam de proteger suas apostas. Eles podem fazer isso com seguros, mas as garantias também podem nos ajudar a nos sentirmos seguros. Se um evento inesperado ocorrer, alguém me ajudará. Certamente é isso que muitas pessoas pensam e desejam. Mas ainda devemos dar uma olhada […]
Essa é uma pergunta boa e nós temos uma boa resposta pra ela! Isso ocorre porque os testes exigem muito tempo e dinheiro. Não existe um teste padrão que todo fabricante de cabos deve realizar? Que informações o teste padrão pode nos dar? Que vantagem você, como cliente, ganha com nossa decisão de testar cabos em condições reais […]
A explicação de como uma empresa de plásticos como a igus desenvolveu cabos duráveis para sistemas de esteiras porta cabos é bem simples. Quando a igus lançou a primeira esteira porta cabos de polímero em 1971, muitos clientes ficaram entusiasmados com o novo conceito de fornecimento de energia e queriam converter seus sistemas. Naquela época, já […]
Comportamento de abrasão ou resistência de abrasão são os termos que são usados muitas vezes na conexão de cabos com esteiras porta cabos. Porque o comportamento de abrasão é essencial para a vida útil do cabo. Por que os cabos devem ser resistentes a abrasão? Para resumir a história: é para que eles durem mais. […]
Nas instalações dos clientes, muitas vezes observamos como os eletricistas e técnicos desenrolam os cabos das bobinas ou os removem do anel de cabos de várias maneiras durante a instalação. Essa “operação” pode ser feita de forma errada. Especialmente quando o cabo em questão é usado para aplicações dinâmicas em esteiras porta cabos, o desenrolar incorreto pode ter consequências fatais. Venha saber mais sobre o tema!
Hoje em dia os cabos precisam suportar as mais diversas condições… Isso depende inteiramente das áreas e aplicações em que são utilizados. Hoje vamos dar uma olhada no que você deve prestar atenção com cabos em aplicações sob baixa temperatura…
Os cabos industriais são responsáveis pelas conectividade em máquinas e equipamentos na indústria, seja para o fornecimento de dados ou eletricidade existe um cabo específico e ideal para cada função e é de suma importância entender o funcionamento deles. Encoders são sensores ou codificadores de movimento que geram um sinal digital em resposta ao movimento, […]
Movimentos rotacionais por exemplo em aplicações de robôs precisam realizar diferentes tipos de movimentação e aguentar movimentos repetitivos por um longo período de tempo. Mas qual o tipo de cabo ideal para atender esse tipo de aplicação?