Second – Página: 38 – igus Blog Brasil

Categoria:

Second

Esteiras porta cabos igus®: a escolha correta de sistema de fornecimento de energia em usinas hidroelétricas!

Nayara Espinaci | 10th janeiro 2022

As partes das máquinas que são utilizadas para gerar energia através de energia hidroelétrica estão expostas a condições ambientais extremas: têm de suportar cargas muito elevadas, ser resistentes à água salgada e à radiação UV e funcionar continuamente sem falhas. O tempo de paragem devido ao desgaste do material e as medidas de manutenção frequentes podem afetar negativamente a produção de energia.

Leia mais...

O que é o gerenciamento Lean e como funciona?

Nayara Espinaci | 6th janeiro 2022

O gerenciamento Lean foca na eliminação de desperdícios e outras operações sem valor agregado. Resíduos podem ser encontrados em processos ineficientes, o que pode levar a excesso de produção, tempos de espera, comunicação desnecessária ou etapas de trabalho complicadas que o cliente não deseja nem espera pagar.

Leia mais...

Resistentes a produtos químicos e livres de lubrificação: polímeros de alto desempenho igus® para tecnologia de fluidos

Nayara Espinaci | 9th dezembro 2021

A igus® cria soluções para atender aos requisitos especiais da tecnologia de fluidos. A variedade de aplicações de buchas autolubrificantes iglidur® e guias lineares de drylin® ou fusos de avanço está em constante crescimento.

Leia mais...

Por quê uma garantia chainflex?

Rebeca Tarragô | 2nd dezembro 2021

A vida cotidiana pode nos apresentar surpresas e perigos. É por isso que as pessoas gostam de proteger suas apostas. Eles podem fazer isso com seguros, mas as garantias também podem nos ajudar a nos sentirmos seguros. Se um evento inesperado ocorrer, alguém me ajudará. Certamente é isso que muitas pessoas pensam e desejam. Mas ainda devemos dar uma olhada […]

Leia mais...

Por que precisamos do certificado de ‘Verificação UL’?

Rebeca Tarragô | 30th novembro 2021

Muitos clientes têm nos perguntado recentemente por que estamos adicionando outro certificado ao nosso portfólio de produtos. Já temos um certificado UL. Por quê então outro? Por quê precisamos do certificado UL verificado? O que diz respeito e como esse é diferente do existente? Essas perguntas são super compreensivas e iremos discuti-las nesta postagem do blog e explicar o […]

Leia mais...

Por que testamos tanto?
De testes padrões a testes complexos em nosso laboratório de teste para cabos

Rebeca Tarragô | 26th novembro 2021

Essa é uma pergunta boa e nós temos uma boa resposta pra ela! Isso ocorre porque os testes exigem muito tempo e dinheiro. Não existe um teste padrão que todo fabricante de cabos deve realizar? Que informações o teste padrão pode nos dar? Que vantagem você, como cliente, ganha com nossa decisão de testar cabos em condições reais […]

Leia mais...

Cabos de vida útil longa para esteiras porta cabos. Por quê uma empresa de plásticos fabrica cabos?

Rebeca Tarragô | 23rd novembro 2021

A explicação de como uma empresa de plásticos como a igus desenvolveu cabos duráveis ​​para sistemas de esteiras porta cabos é bem simples. Quando a igus lançou a primeira esteira porta cabos de polímero em 1971, muitos clientes ficaram entusiasmados com o novo conceito de fornecimento de energia e queriam converter seus sistemas. Naquela época, já […]

Leia mais...

Soluções igus para indústria offshore e portuária

Miriam Araldi | 23rd novembro 2021

As condições no mar são adversas e muito exigentes para os componentes. Sendo assim, fornecemos uma linha completa de esteiras porta cabos e cabos chainflex certificados pela DNV e NEK ideais para indústria offshore e portuária. Soluções 100% resistentes à corrosão e livres de manutenção.

Leia mais...

O que está por trás do efeito “autolubrificante” e como as buchas e rolamentos da igus® funcionam livres de lubrificação?

Nayara Espinaci | 18th novembro 2021

Os produtos igus® não requerem lubrificação externa. Em outras palavras, ninguém precisa parar um dispositivo/máquina para lubrificar as buchas com uma graxeira, e não há necessidade trocar óleo ou sistemas de relubrificação.

Leia mais...

Qual eixo linear utilizar? Visão geral de como escolher o acionamento certo para o seu sistema

Miriam Araldi | 8th novembro 2021

A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.

Leia mais...