igus® geral – Página: 22 – igus Blog Brasil

Categoria:

igus® geral

A tecnologia de fusos e porcas dryspin® da igus® para a indústria automotiva – adicione movimentos suaves e livres de lubrificação

Rebeca Tarragô | 21st setembro 2021

O grau de automação no exterior e no interior do carro e os requisitos de qualidade associados estão crescendo continuamente. Ao mesmo tempo, os atuadores estão ficando menores e os componentes acionados precisam ser projetados com mais eficiência. Para mover componentes móveis ou conjuntos com eficiência e sem lubrificação adicional, cada vez mais clientes da indústria […]

Leia mais...

Soluções igus® para drones e equipamentos

Miriam Araldi | 17th setembro 2021

O drone é uma das tecnologias mais interessantes e inteligentes que tem chamado a atenção nos últimos anos. Equipamento de grande utilidade onde sua função é ser utilizado principalmente em ambientes de difícil acesso. Apenas com um controle via rádio, é possível manobrar sem necessidade de tocar nele. No geral, estes aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar.
Pensando nisso, a igus® fornece componentes em polímero de alta qualidade que não exigem paradas para manutenção e lubrificação. Soluções de baixo peso, especial para todas condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.

Leia mais...

Por que escolher as guias lineares drylin® da igus®?

Rebeca Tarragô | 18th agosto 2021

As guias lineares são equipamentos mecânicos desenvolvidos para utilização na indústria em diversas máquinas e equipamentos. Elas geralmente são compostas por um trilho onde se movimentam um ou mais carrinhos ou também conhecidos, patins. Elas geram a movimentação por conta dos rolamentos/buchas que vão dentro dos carrinhos. Trouxemos aqui um guia rápido com motivos bem […]

Leia mais...

Autoglide 5: Deslizando em longos cursos. A alternativa aos sistemas de barramento

Nayara Espinaci | 13th agosto 2021

Confira agora a entrevista entre o designer Alexander Arnold e o Gestor da indústria de Manuseio de Materiais Christian Strauch, sobre como o sistema de fornecimento de energia da igus (autoglide5) é a alternativa aos sistemas de barramento

Leia mais...

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

Soluções seguras e confiáveis para indústria de vidros

Miriam Araldi | 21st junho 2021

A indústria de vidros de um modo geral tem apresentado um excelente desempenho, acompanhando a evolução tecnológica que ocorre nesse segmento. O processo requer extremo cuidado, já que estamos falando de materiais cortante, por isso, o uso de componentes adequados é essencial para uma área produtiva limpa e segura.
Sendo assim, a igus fornece uma linha completa capaz de reduzir custos e paradas não planejadas para manutenção das máquinas e equipamentos. A linha é composta por esteiras porta cabos, cabos elétricos para movimentação, rótulas, buchas autolubrificantes, entre outros…

Leia mais...

Peças moldadas por injeção individuais

Miriam Araldi | 11th junho 2021

A igus® é especialista na área de moldagem por injeção com os seus polímeros de alto desempenho iglidur® resistentes ao desgaste e livres de manutenção. Isto significa que é selecionado para os seus componentes ou um material especial que seja exatamente adequado às condições de sua aplicação. Por exemplo, resistentes a substâncias químicas e temperaturas extremas, higiênicos, impermeáveis à sujeira e poeira.

Leia mais...

Aumente a tecnologia e reduza custos na indústria agrícola

Miriam Araldi | 26th março 2021

A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.

Leia mais...

Produtos igus® com certificação RoHs

Miriam Araldi | 18th março 2021

Os equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos que não possuem o certificado RoHs são extremantes perigosos para saúde humana e da natureza. Eles são capazes de gerar uma contaminação séria em longo prazo por causa das substâncias tóxicas existentes.
Por estas razões citadas acima, as empresas que produzem bens elétricos e eletrônicos é indispensável utilizarem o certificado.
Pensando nisso, a igus® desenvolveu produtos que não contêm substâncias perigosas ou proibidas que estão sujeitas a declaração, ou quaisquer substâncias que requerem reciclagem separada de acordo com as seguintes diretrizes, regulamentos e obrigações.

Leia mais...

cabos bus igus

O que são cabos BUS e quando devo utilizar esse tipo de comunicação?

Rebeca Tarragô | 1st março 2021

BUS é uma abreviação para o termo “Binary Unit System”, que significa sistema de unidades binárias e descreve um sistema que é responsável pela transmissão de dados entre participantes individuais em uma rede. O cabo de bus representa uma ligação de dados que liga todos os participantes entre si através de um caminho de transmissão. Saiba mais sobre esse tipo de comunicação aqui!

Leia mais...