Cabos chainflex® – Página: 8 – igus Blog Brasil

Categoria:

Cabos chainflex®

Qual é a diferença entre um cabo de controle e um cabo do motor?

Rebeca Tarragô | 8th junho 2022

Existem diferentes tipos de cabos que são fabricados para os mais diversos tipos de aplicações. Diversos tipos de comunicações mantém as máquinas e equipamentos operando a todo o vapor no mercado. Hoje esclarecemos a seguinte questão: qual é a diferença entre um cabo de controle e um cabo de motor? Qual é a diferença entre […]

Leia mais...

Cabos híbridos chainflex® em PUR para 7º eixo em robôs

Miriam Araldi | 23rd maio 2022

Os robôs industriais são projetados para mover materiais, peças ou ferramentas através de movimentos variáveis e programados, com vista a realizar tarefas diversas em diversos tipos de indústrias. Eles muitas vezes precisam se movimentar em um uma linha reta sobre um sétimo eixo. 
Em longas distâncias, ao longo do sétimo eixo linear é especialmente importante evitar falhas nos cabos, devido ao efeito “saca-rolhas”. Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções especiais para aplicações robóticas exigentes, incluindo cabos elétricos para o sétimo eixo dos robôs da ABB, Kuka e Fanuc.

Leia mais...

Cabos resistentes a óleos? Confira opções que se destacam!

Rebeca Tarragô | 25th abril 2022

Os cabos devem sempre ser selecionados de acordo com a aplicação e as condições externas. Isso inclui condições climáticas, temperatura extrema ou ambiente e também contato com óleos. A resistência ao óleo dos cabos é muitas vezes indispensável. Vamos esclarecer mais informações sobre o assunto no post de hoje. Por que resistente ao óleo? Os óleos podem danificar os plásticos […]

Leia mais...

O que é o sistema FastConnect? E como essa tecnologia de cabos Profinet pode me ajudar?

Rebeca Tarragô | 31st março 2022

Em quase todas as indústrias, é importante usar sistemas que funcionem de forma simples, rápida e confiável. Assim como o sistema de cabos Profinet FastConnect promete. No artigo de hoje, vou te contar do que se trata essa tecnologia. Tempo é dinheiro O tempo é uma mercadoria importante. E isso não é tudo. Porque o tempo simplesmente custa dinheiro. Não […]

Leia mais...

Qual cabo Ethernet é o certo para minha aplicação?

Rebeca Tarragô | 8th março 2022

Mesmo que pareça uma decisão tão importante ao planejar e desenvolver uma máquina, escolher o cabo Ethernet certo é mais importante do que você imagina. Se o cabo não encaixar perfeitamente, os dados podem não ser transferidos corretamente, o que, por sua vez, pode levar a um mau funcionamento da máquina. Nesse artigo, mostraremos diferentes tipos de […]

Leia mais...

Quais são os tipos de cabos Bus que a igus® pode oferecer e quais são os diferenciais dos cabos de Bus chainflex®?

Rebeca Tarragô | 16th fevereiro 2022

Com o aumento da automação nos últimos anos, os requisitos de transmissão de dados em máquinas e equipamentos vem aumentando consideravelmente. Os cabos de sistema Bus vieram para somar nesses avanços tecnológicos. Conheça aqui o que diferencia os cabos de Bus dos cabos de dados e os tipos de protocolos nesse tipo de comunicação.

Leia mais...

Esteiras porta cabos igus®: a escolha correta de sistema de fornecimento de energia em usinas hidroelétricas!

Nayara Espinaci | 10th janeiro 2022

As partes das máquinas que são utilizadas para gerar energia através de energia hidroelétrica estão expostas a condições ambientais extremas: têm de suportar cargas muito elevadas, ser resistentes à água salgada e à radiação UV e funcionar continuamente sem falhas. O tempo de paragem devido ao desgaste do material e as medidas de manutenção frequentes podem afetar negativamente a produção de energia.

Leia mais...

O que é o gerenciamento Lean e como funciona?

Nayara Espinaci | 6th janeiro 2022

O gerenciamento Lean foca na eliminação de desperdícios e outras operações sem valor agregado. Resíduos podem ser encontrados em processos ineficientes, o que pode levar a excesso de produção, tempos de espera, comunicação desnecessária ou etapas de trabalho complicadas que o cliente não deseja nem espera pagar.

Leia mais...

Por quê uma garantia chainflex?

Rebeca Tarragô | 2nd dezembro 2021

A vida cotidiana pode nos apresentar surpresas e perigos. É por isso que as pessoas gostam de proteger suas apostas. Eles podem fazer isso com seguros, mas as garantias também podem nos ajudar a nos sentirmos seguros. Se um evento inesperado ocorrer, alguém me ajudará. Certamente é isso que muitas pessoas pensam e desejam. Mas ainda devemos dar uma olhada […]

Leia mais...

Por que precisamos do certificado de ‘Verificação UL’?

Rebeca Tarragô | 30th novembro 2021

Muitos clientes têm nos perguntado recentemente por que estamos adicionando outro certificado ao nosso portfólio de produtos. Já temos um certificado UL. Por quê então outro? Por quê precisamos do certificado UL verificado? O que diz respeito e como esse é diferente do existente? Essas perguntas são super compreensivas e iremos discuti-las nesta postagem do blog e explicar o […]

Leia mais...