#projetista
É importante ressaltar que o uso de componentes de qualidade nos equipamentos fazem toda diferença. As plataformas telescópicas e elevatórias dispõem de pouco espaço para o fornecimento de energia, motivo pelo qual se recorre às esteiras porta cabos fabricadas em polímero.
As peças da igus concebidas para guiamento, transferência e o suporte em plataformas elevatórias telescópicas, como as esteiras porta cabos e os cabos, assim como as buchas em polímeros, guias lineares ou placas deslizantes, cumprem os rigorosos requisitos impostos aos componentes sujeitos a carga contínua em aplicações exteriores.
O drone é uma das tecnologias mais interessantes e inteligentes que tem chamado a atenção nos últimos anos. Equipamento de grande utilidade onde sua função é ser utilizado principalmente em ambientes de difícil acesso. Apenas com um controle via rádio, é possível manobrar sem necessidade de tocar nele. No geral, estes aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar.
Pensando nisso, a igus® fornece componentes em polímero de alta qualidade que não exigem paradas para manutenção e lubrificação. Soluções de baixo peso, especial para todas condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.
Os recursos utilizados na indústria moveleira podem influenciar diretamente o processo completo e tempo de entrega dos seus projetos. Para que a linha produtiva seja mais ágil, é importante implementar um sistema construtivo dentro da sua fábrica. O uso de soluções inadequadas nas máquinas pode resultar em paradas não planejadas para manutenção.
Com isso, trouxemos aqui uma breve visão geral de soluções que podemos ajudar no segmento de processamento de madeira e fabricação de móveis. Os componentes igus podem otimizar diversas máquinas e equipamentos envolvidos tanto nas linhas de produção, como por exemplo, em manipuladores, CNCs, máquinas de furação, corte, linhas de pintura, paletização… e muitas outras!
As guias lineares drylin® igus foram desenvolvidas para funcionamento a seco e, por isso, são isentas de manutenção lubrificação. A elevada superfície de contato distribui a força e permite o uso de guias e eixos macios que podem movimentar altas cargas sem forças excessivas de acionamento.
A embalagem é um elemento principal para a comercialização de produtos em todos os tipos de indústria. Afinal, é ela quem protege e faz a conservação independente de qual seja o item. O setor produtivo é o primordial para manter a qualidade dos produtos preservadas. A utilização de matérias-primas de primeira qualidade evitam sérios problemas. […]