#manutençãoelétrica
Retrofit ou Retrofitting é o processo de modernização/reforma de máquinas, até então ultrapassadas, fora de linha ou inadequadas às normas técnicas da indústria. Em geral, é feito como alternativa à compra de novos equipamentos, que são caros, e somente após treinamento e eventuais adaptações locais.
Essa reforma consiste na troca de partes móveis, recuperação e troca de peças desgastadas e uma completa modernização dos sistemas eletrônicos e comandos da máquina. Ou seja, não é simplesmente um procedimento de manutenção ou reforma, mas sim uma modernização completa.
As falhas de cabos elétricos podem resultar em desperdício de recursos, assim como em tempo e esforço aplicados na manutenção e substituição dos cabos com falha. Esse problema é uma das principais causas de tempo de inatividade, resultando em muitas vezes uma perda considerável de produção e, portanto, de receita. Para evitar esses problemas, é importante entendermos […]
A tecnologia no segmento automotivo não para de evoluir e, junto com ela, também cresce o padrão de exigências dos equipamentos utilizados na indústria. Se antes os itens para reparação automotiva eram mais básicos e não apresentavam grandes diferenças entre si no mercado automotivo, hoje as tendências na indústria apontam para produtos cada vez mais diferenciados e específicos para cada tipo de função – capazes de agregar toda a tecnologia necessária para você ganhar mais competitividade!
Por isso, com o uso de cabos especiais e esteiras porta cabos em polímero igus é possível estimar a ciclagem com base nos dados de aceleração, velocidade, ambiente, quantidade de cabos e curso. Com isso, é possível gerar resultados surpreendentes de durabilidade, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e trabalhar planos de manutenção preventiva de forma precisa e livre de falhas e paradas não planejadas.
Para a produção de máquinas e equipamentos, existem inúmeras boas razões para optar pelos sistemas de fornecimento de energia pré-confeccionados. Com os nossos sistemas de readychain® e readycable®, oferecemos sistemas de fornecimento que podem ser facilmente instalados no local.
O termo genérico “máquinas de embalagens” inclui todas as máquinas, instalações e equipamentos utilizados na indústria. O processo é fundamental para a indústria como um todo, porque ela dá a roupagem do produto que será entregue ao consumidor.
Sendo assim, a igus desenvolveu componentes para máquinas que são livres de manutenção e lubrificação. Tecnologia de polímeros de alto desempenho que ajudam a otimizar as máquinas e ajudam no aumento de produtividade.
No processamento de produtos à base de carne, é extremamente importante utilizar soluções que não prejudiquem as máquinas de corte ou o transporte dos alimentos. Pensando nisso, a igus desenvolveu produtos em polímeros compatíveis com a FDA e certificação de acordo com a regulamentação da UE 10/2011. Além disso, são livres de manutenção e lubrificação, são resistentes à temperaturas, produtos químicos, ácidos, materiais de limpeza com álcool, são resistentes ao desgaste, entre outros.
Os robôs industriais são projetados para mover materiais, peças ou ferramentas através de movimentos variáveis e programados, com vista a realizar tarefas diversas em diversos tipos de indústrias. Eles muitas vezes precisam se movimentar em um uma linha reta sobre um sétimo eixo.
Em longas distâncias, ao longo do sétimo eixo linear é especialmente importante evitar falhas nos cabos, devido ao efeito “saca-rolhas”. Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções especiais para aplicações robóticas exigentes, incluindo cabos elétricos para o sétimo eixo dos robôs da ABB, Kuka e Fanuc.
A principal vantagem dos nossos sistemas de esteira porta cabos é que eles podem acomodar com segurança uma ampla variedade de formas de cabos de diferentes mídias e dados em um único sistema. Você pode misturar mangueiras pneumáticas, cabos elétricos e sistemas hidráulicos em um mesmo compartimento. Além da qualidade dos cabos utilizados, a disposição de cada cabo dentro da esteira porta cabos e o espaço permitido são importantes para a vida útil do sistema. Várias opções de separação permitem que as esteiras porta cabos sejam adaptadas aos requisitos específicos de cada aplicação. Esta seção fornece recomendações detalhadas.
Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.
A igus desenvolveu produtos específicos com conformidade FDA para indústria alimentícia e que possuem vida útil calculável. Com uma ampla linha de polímeros de alto desempenho, a empresa oferece soluções que são livres de manutenção, lubrificação, instalação simples, operação de baixo ruído e baixa vibração. Toda essa previsibilidade da vida útil do produto, assegura que essas paradas não planejadas não ocorrerão e que a manutenção pode ser planejada antecipadamente evitando custos dispendiosos.