igus – Página: 3 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

igus

Quatro esteiras porta cabos fechadas para proteção contra sujeira e cavacos com garantia de funcionamento

Rebeca Tarragô | 22nd agosto 2022

Em ambientes agressivos, os cabos precisam ser protegidos contra poeira, limalhas, sujeira e outras influências externas. A melhor proteção pode ser oferecida pelas nossas esteiras porta cabos fechadas – também conhecidas como esteiras tubo. Venha conhecer mais sobre essa linha! O que são esteiras porta cabos tubo/fechadas? Em comparação com as esteiras porta cabos abertas (imagem […]

Leia mais...

Quatro considerações importantes ao selecionar um eixo para usar com as buchas autolubrificantes iglidur®

Rebeca Tarragô | 19th agosto 2022

Hoje vamos falar sobre a importância na especificação correta de materiais de eixo e buchas que funcionem bem juntos. Uma série de problemas pode surgir se o material do eixo incorreto for usado com uma bucha específica. Material de eixo: Muitos materiais de eixo diferentes estão disponíveis no mercado, atendendo a uma ampla variedade de […]

Leia mais...

Conheça os tipos de materiais de revestimento de cabos e suas diferenças!

Rebeca Tarragô | 17th agosto 2022

Além da blindagem, um cabo é envolto em uma capa externa, que serve para proteger o interior do cabo. Os vários materiais de capas de cabos elétricos especiais fornecem proteção contra influências como carga mecânica, temperatura e substâncias químicas. Quais são os diferentes materiais de capas para cabos elétricos especiais? Os cabos não são todos iguais em […]

Leia mais...

Tecnologia de ponta, mesmo nos ambientes mais difíceis – Máquinas de corte da Messer promovem maior ganho produtivo com as esteiras porta cabos da igus

Rebeca Tarragô | 15th agosto 2022

Assim como a igus, a Messer tem como foco a inovação voltada para atender as necessidades de seus clientes.  Por isso, se preocupa minuciosamente com todos os componentes de suas máquinas e equipamentos, que atuam nos mais variados setores da indústria. Com 120 anos de história, a Messer Cuttings Systems é sinônimo de excelência em […]

Leia mais...

O que significa Retrofit? Confira o conceito!

Miriam Araldi | 5th agosto 2022

Retrofit ou Retrofitting  é o processo de modernização/reforma de máquinas, até então ultrapassadas, fora de linha ou inadequadas às normas técnicas da indústria. Em geral, é feito como alternativa à compra de novos equipamentos, que são caros, e somente após treinamento e eventuais adaptações locais.
Essa reforma consiste na troca de partes móveis, recuperação e troca de peças desgastadas e uma completa modernização dos sistemas eletrônicos e comandos da máquina. Ou seja, não é simplesmente um procedimento de manutenção ou reforma, mas sim uma modernização completa.

Leia mais...

As 6 causas mais comuns de falhas em cabos

Rebeca Tarragô | 22nd julho 2022

As falhas de cabos elétricos podem resultar em desperdício de recursos, assim como em tempo e esforço aplicados na manutenção e substituição dos cabos com falha. Esse problema é uma das principais causas de tempo de inatividade, resultando em muitas vezes uma perda considerável de produção e, portanto, de receita. Para evitar esses problemas, é importante entendermos […]

Leia mais...

Sustentabilidade – Pegada corporativa de C02

Rebeca Tarragô | 18th julho 2022

O objetivo de reduzir as emissões de CO2 tornou-se um marco em muitas estratégias corporativas. Esse foco é necessário, uma vez que as recentes condições climáticas extremas apontam diretamente para a urgência das mudanças climáticas. Nós da igus® também temos o objetivo de nos tornarmos neutros em termos de clima e queremos atingir esse objetivo até 2025.       […]

Leia mais...

ZERO DOWNTIME – Como a manutenção preditiva está revolucionando a produção automotiva

Rebeca Tarragô | 27th junho 2022

Na produção automotiva, a linha nunca para. Em média, um motor sai da linha de montagem a cada 14 segundos – durante os períodos de pico, mais de 6.000 motores são produzidos todos os dias úteis. A indústria automotiva também possui padrões muito altos para precisão do sistema. Várias estações de produção e linhas devem estar alinhadas entre […]

Leia mais...

Comparação de materiais de buchas: buchas de bronze versus buchas de polímero

Rebeca Tarragô | 13th junho 2022

As buchas de bronze, como muitas outras buchas puramente metálicas, são baseadas em uma ‘liga’. Nesse processo, “misturas” metálicas são criadas pela fusão de diferentes tipos de metal, que por sua vez possuem especificações diferentes. Uma comparação direta dessas diferentes ligas com os compostos poliméricos diferentes, que são comuns em buchas de polímeros, é difícil. No entanto, essa postagem […]

Leia mais...

Que tipos de motores elétricos existem?

Rebeca Tarragô | 7th junho 2022

Para eixos lineares e sistemas de manuseio, a igus® oferece uma ampla gama de motores elétricos . Motores de passo híbridos, motores CC e motores CC sem escovas encontram suas aplicações em acionamentos de fusos, correias dentadas e acionamentos de rack. Os motores elétricos completam a gama de tecnologia de automação da igus®. Desta forma, sistemas de manuseio completos podem […]

Leia mais...