#igus
Com a implementação de buchas autolubrificantes de plástico tribo-otimizados da igus®, nós conseguimos melhorar a vida útil de seu equipamento, reduzir custos e eliminar a necessidade de graxa em aplicações.
O aumento constante da pressão de preços e custos está forçando o desenvolvimento de produtos e a busca por alternativas inovadoras. E é exatamente aí que entra a engenharia de valor (VAVE). O que é VAVE e como pode ser usado? O VAVE é um método extremamente eficaz de otimização de tecnologia, processos e custos. Na indústria […]
A tecnologia no segmento automotivo não para de evoluir e, junto com ela, também cresce o padrão de exigências dos equipamentos utilizados na indústria. Se antes os itens para reparação automotiva eram mais básicos e não apresentavam grandes diferenças entre si no mercado automotivo, hoje as tendências na indústria apontam para produtos cada vez mais diferenciados e específicos para cada tipo de função – capazes de agregar toda a tecnologia necessária para você ganhar mais competitividade!
Por isso, com o uso de cabos especiais e esteiras porta cabos em polímero igus é possível estimar a ciclagem com base nos dados de aceleração, velocidade, ambiente, quantidade de cabos e curso. Com isso, é possível gerar resultados surpreendentes de durabilidade, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e trabalhar planos de manutenção preventiva de forma precisa e livre de falhas e paradas não planejadas.
Os robôs e pórticos lineares são a ferramenta de automação de escolha para carregamento de máquinas ou prensas, coleta de pedidos e carregamento de armazéns de alto compartimento ou mesmo para tarefas de transporte e manuseio. Devido às demandas de produção por soluções mais rápidas, mais inteligentes e economicamente rentáveis diversas empresas que utilizam esses […]
Para a produção de máquinas e equipamentos, existem inúmeras boas razões para optar pelos sistemas de fornecimento de energia pré-confeccionados. Com os nossos sistemas de readychain® e readycable®, oferecemos sistemas de fornecimento que podem ser facilmente instalados no local.
As guias lineares drylin® com buchas autolubrificantes permitem um funcionamento livre de manutenção e livre de lubrificação de componentes de máquinas e equipamentos, cuja função é determinada por movimentos relativos em uma linha reta entre componentes. Os plásticos de alto desempenho especiais dry-tech® garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito. Comparado a soluções lineares com elementos recirculantes, os custos de aquisição são até 40% mais baixos e não há custos operacionais adicionais.
A indústria de mineração e manuseio a granel e outras aplicações de serviço pesado exigem que prestemos atenção especial a cada detalhe durante o projeto de um sistema dinâmico de gerenciamento de cabos. Existem muitas condições adversas que os sistemas de gerenciamento de cabos precisam suportar todos os dias sem falhas.
O termo genérico “máquinas de embalagens” inclui todas as máquinas, instalações e equipamentos utilizados na indústria. O processo é fundamental para a indústria como um todo, porque ela dá a roupagem do produto que será entregue ao consumidor.
Sendo assim, a igus desenvolveu componentes para máquinas que são livres de manutenção e lubrificação. Tecnologia de polímeros de alto desempenho que ajudam a otimizar as máquinas e ajudam no aumento de produtividade.
A maioria das máquinas de embalagem tem vários ajustes de formato. Eles geralmente utilizam porcas trapezoidais e um fuso de avanço correspondente. Muitos ajustes de formato também ainda são construídos usando porcas de metal como bronze ou aço. Para funcionar sem problemas, esses projetos precisam de muita lubrificação. Os ambientes sujos observados nas aplicações de embalagem significam que são necessárias relubrificação e manutenção regulares.
A tecnologia de impressão 3D está revolucionando os processos de fabricação e produção. Ela permite criar objetos únicos, eliminar perdas, otimizar processos e gerar uma série de aplicações menos complexas.
Atualmente, a impressão 3D de para alimentos tem um grande potencial no campo da inovação alimentar. Esse método de fabricação também pode ser uma alternativa saudável e boa para o meio ambiente. Materiais mais leves, maior flexibilidade e produção eficiente estão entre os principais benefícios da impressora 3D na produção de alimentos.