#igus
O controlador de motor drive pode ser conectado tanto à sua rede como diretamente à unidade de controle (PC ou PLC) através de um cabo de rede. É possível então iniciar o controlador diretamente no navegador sem instalação de software. As configurações podem ser feitas num minuto.
A maioria das pessoas conhece o termo resistência nas aulas de física do ensino médio. Porém, na engenharia elétrica, esse termo é essencial para o entendimento de diversas atividades. Também é importante aprofundar a questão da resistência em relação aos cabos industriais . Neste artigo analisaremos os termos e a relação que existe entre cabos e resistência. Resistência Nos fundamentos da engenharia elétrica, […]
Desde esteiras RX totalmente fechadas e sistemas de esteiras porta cabos com componentes pequenos, baixo ruído e vibrações reduzidas as esteiras e-skin elásticas para salas limpas ou sistemas de esteiras porta cabos compostos por materiais altamente desenvolvidos para diferentes classes de inflamabilidade.
Com a correria do dia a dia, muitas empresas acabam deixando passar o período de manutenção das máquinas e equipamentos, sendo assim, o resultado acaba sendo prejudicial para linha de produção. Cada máquina e equipamento possui um nível diferente, isso significa que eles precisam receber o tipo de manutenção com base no seu grau de criticidade, e que consertos e reparos devem ser agendados para impedir que paradas ocorram ao mesmo tempo.
Você sabia que os mancais ESQM feitos em polímero de engenharia tem sido cada vez mais implementados em projetos de rastreadores solares modernos? Para permitir que os painéis solares gerem energia de forma eficiente, os operadores de parques e usinas solares contam com módulos móveis que se alinham automaticamente à posição do sol e, assim, […]
Hoje, nossas esteiras já estão sendo utilizadas em milhares de aplicações em todo o mundo – desde dispensadores de bebidas até siderúrgicas. Em todo o mundo, mais de 400.000 clientes de 50 empresas do setor usam esteiras igus®.
Os cabos flexíveis utilizados em esteiras ou em robôs devem ter propriedades especiais. Os nossos cabos foram otimizados para uma grande variedade de aplicações. A variedade de produtos chainflex® inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos para motor e para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica.
Quando se fala em máquinas, o mercado é amplo! São diversos tipos de máquinas em diferentes tipos de indústrias! Algumas precisam ser mais rigorosas, outras nem tanto. Mas a questão é, quão importante é a fabricação das máquinas antes de serem utilizadas no dia a dia?
Como o nome indica, os AMRs são robôs automatizados com a capacidade de se mover livremente por um espaço de trabalho e realizar tarefas. Eles usam sensores para detectar o ambiente ao seu redor; podem ser tão padrão quanto sensores de ultrassom ou infravermelho, ou algo mais complexo como visão estéreo. Independentemente do sistema de sensores, os AMRs não precisam de nenhuma orientação ou intervenção humana para navegar com precisão em seus arredores!
Como produtor de componentes de plástico, a igus® está frequentemente no centro da discussão sobre o impacto ambiental dos plásticos como um todo e se existem iniciativas de sustentabilidade. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra plástico, elas primeiro pensam em garrafas de água, copos, pratos, utensílios etc. de uso único, então essa linha de questionamento […]