#iglidur
Como a impressão 3D passou a ser usada não apenas para a construção de protótipos, mas também para a fabricação de peças de aplicação final em aplicações industriais, os materiais de impressão 3D devem apresentar as mesmas propriedades que os materiais que foram usados anteriormente para a tecnologia de fabricação convencional. Isso se aplica a todas as propriedades do material: mecânica, térmica, elétrica, etc. Por isso, a resistência ao desgaste e o coeficiente de atrito são as propriedades mais importantes nos componentes igus, e isso permanece válido para a seleção de materiais de impressão 3D.
Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos.
Com a implementação de buchas autolubrificantes de plástico tribo-otimizados da igus®, nós conseguimos melhorar a vida útil de seu equipamento, reduzir custos e eliminar a necessidade de graxa em aplicações.
A geração energia, principalmente de fontes renováveis, requer soluções tecnológicas confiáveis e duráveis. Nesse processo, os diferentes sistemas são frequentemente expostos a condições climáticas extremas, como raios UV, variações de temperatura, ventos fortes, sujeira e pó, e precisa aguentar isso durante anos. Sob medida para o sistema específico, oferecemos soluções especiais feitas de polímeros de […]
Pensando na segurança da indústria, a igus se tornou especialista em soluções que ajudam à aumentar a vida útil dos equipamentos com plásticos de alto desempenho, livres de manutenção, autolubrificantes e que oferecem redução de custos, uma vez que não precisam ser trocados de forma constante.
O principal ponto é que os nossos componentes, por serem feitos de polímero de engenharia, podem operar tranquilamente sob essas condições em que esses equipamentos estão expostos, em contato com água ou produtos químicos como o detergente.
A embalagem é um elemento principal para a comercialização de produtos em todos os tipos de indústria. Afinal, é ela quem protege e faz a conservação independente de qual seja o item. O setor produtivo é o primordial para manter a qualidade dos produtos preservadas. A utilização de matérias-primas de primeira qualidade evitam sérios problemas. […]
Caso de sucesso SoftWheel, utiliza buchas da igus em tecnologia de suspenção de cadeira rodas