#esteirasportacabos – Página: 2 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#esteirasportacabos

Esteiras porta cabos igus®: a escolha correta de sistema de fornecimento de energia em usinas hidroelétricas!

Nayara Espinaci | 10th janeiro 2022

As partes das máquinas que são utilizadas para gerar energia através de energia hidroelétrica estão expostas a condições ambientais extremas: têm de suportar cargas muito elevadas, ser resistentes à água salgada e à radiação UV e funcionar continuamente sem falhas. O tempo de paragem devido ao desgaste do material e as medidas de manutenção frequentes podem afetar negativamente a produção de energia.

Leia mais...

O que é o gerenciamento Lean e como funciona?

Nayara Espinaci | 6th janeiro 2022

O gerenciamento Lean foca na eliminação de desperdícios e outras operações sem valor agregado. Resíduos podem ser encontrados em processos ineficientes, o que pode levar a excesso de produção, tempos de espera, comunicação desnecessária ou etapas de trabalho complicadas que o cliente não deseja nem espera pagar.

Leia mais...

Como que a clássica esteira porta cabos e-chain® da igus se adapta à IoT e à indústria 4.0?

Nayara Espinaci | 6th setembro 2021

Frequentemente, somos questionados sobre quais soluções IoT (internet das coisas) e indústria 4.0 oferecemos para nossas esteiras porta cabos, cabos, buchas autolubrificantes e buchas lineares, que podem ajudar a melhorar os processos em geral.

Leia mais...

Autoglide 5: Deslizando em longos cursos. A alternativa aos sistemas de barramento

Nayara Espinaci | 13th agosto 2021

Confira agora a entrevista entre o designer Alexander Arnold e o Gestor da indústria de Manuseio de Materiais Christian Strauch, sobre como o sistema de fornecimento de energia da igus (autoglide5) é a alternativa aos sistemas de barramento

Leia mais...

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

Esteiras porta cabos vs. enroladores motorizados de cabo

Nayara Espinaci | 12th março 2021

As vantagens e desvantagens de dois sistemas industriais de fornecimento de energia – Esteiras porta cavos vs Enroladores motorizados de cabos. Confira agora!

Leia mais...

esteiras porta cabos igus® ESD – segurança para produção de componentes eletrônicos

Miriam Araldi | 5th março 2021

A descarga eletrostática tem como sua principal causa a eletricidade estática, gerada a partir do contato e da separação de materiais. Em alguns casos, como na montagem de placas eletrônicas. A eletricidade estática, e consequentemente a descarga, ocorre por conta de um desbalanceamento de elétrons. Há influência do tipo de material, da velocidade de contato e da separação dos corpos, da umidade e de diversos outros fatores.
Pensando na segurança da indústria, a igus® desenvolveu esteiras porta cabos ESD para a produção de componentes elétricos sensíveis e para aplicações em ambientes perigosos.

Leia mais...

CombaGroup SA – Imagine

Nayara Espinaci | 13th novembro 2020

Nosso mundo precisa de vegetais produzidos de uma forma muito mais ecológica. Imagine vegetais cultivados sem desperdiçar uma única gota de água… Imagine um sistema de irrigação que poderia inspirar um filme de ficção científica…

Leia mais...