#esteiraportacabos
A igus é especialista em sistemas de fornecimento de energia e dados, as esteiras porta cabos e cabos especiais foram desenvolvidos especialmente para aplicações que exigem movimentação. Esses componentes possibilitam uma operação contínua e livre de falhas, que no final resulta em redução de custos também. Além de facilitar a automação de processos nossos produtos promovem maior segurança para essas aplicações, evitando acidentes de trabalho e danos ao equipamento.
A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.
Os equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos que não possuem o certificado RoHs são extremantes perigosos para saúde humana e da natureza. Eles são capazes de gerar uma contaminação séria em longo prazo por causa das substâncias tóxicas existentes.
Por estas razões citadas acima, as empresas que produzem bens elétricos e eletrônicos é indispensável utilizarem o certificado.
Pensando nisso, a igus® desenvolveu produtos que não contêm substâncias perigosas ou proibidas que estão sujeitas a declaração, ou quaisquer substâncias que requerem reciclagem separada de acordo com as seguintes diretrizes, regulamentos e obrigações.
As indústrias de serviço pesado são classificadas pelo tipo de serviço que elas prestam à sociedade e que incluem principalmente os ramos: siderúrgico, metalúrgico, petroquímico e de cimento.
Essas indústrias transportam grande quantidade de matéria-prima, por isso, envolve produtos, instalações e equipamentos grandes e pesados, como uma maior complexidade para os seus muitos processos.
Na parte 2 falaremos sobre aplicações que necessitam do fornecimento de energia, dados e outras mídias em movimento na indústria de mineração.
Parte 1.
Tornar a atividade da mineração mais segura significa implementar um planejamento assim como investir em equipamentos de qualidade na indústria. Na área de movimentação, o equipamento deve funcionar em condições difíceis, sujas e trabalhar de modo confiável mesmo com mau tempo… Pensando nisso, a igus oferece componentes em polímero de alta tecnologia que se caracterizam pela robustez e longa vida útil.
A geração de energia através de turbinas eólica possui inúmeras vantagens em comparação com outros tipos de energia… Com ela é possível obter a redução da queima de combustível, não há a emissão de gases poluentes e nem a geração de resíduos.
Quando se fala em “redução”, a igus consegue ajudar as aplicações desse segmento à reduzirem ainda mais os custos. Temos soluções especiais feitas de polímeros de alto desempenho que se destacam em aplicações em turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos usados na sua produção, transporte e instalação desses equipamentos.
O conector modular é um novo tipo para conexão de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Ele é caracterizado por uma carcaça de baixo perfil, que possibilita economia de espaço e sua conexão e desconexão pode ser feita em um único módulo.