#esteiraportacabos – Página: 8 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#esteiraportacabos

Esteira porta cabos igus® E4.350 vs esteira porta cabos de aço

Nayara Espinaci | 8th abril 2022

Ao projetar uma esteira porta cabos em uma aplicação na indústria de serviço pesado, existem vários parâmetros que precisam ser considerados. Também é importante entender por que certas esteiras são especificadas no estágio de design em detrimento de outras. Então, por que uma esteira porta cabos da igus® seria mais adequada do que uma esteira porta cabos de aço?

Leia mais...

Sistema Festoon nas pontes rolantes ou esteiras porta cabos? Qual solução utilizar?

Rebeca Tarragô | 14th março 2022

O gerenciamento confiável e dinâmico de cabos é um dos maiores desafios da tecnologia moderna de guindastes e pontes rolantes. Praticamente todos os modos de aplicação de pontes rolantes estão enfrentando requisitos cada vez maiores em relação a distâncias, velocidades e precisão de deslocamento.  O post de hoje será dedicado a esse assunto que vem atraindo […]

Leia mais...

igus® Chainge – Programa de reciclagem da igus para esteiras porta cabos

Miriam Araldi | 10th fevereiro 2022

Você pode nos enviar as suas esteiras porta cabos em polímero usadas, em vez de simplesmente as eliminar juntamente com outros produtos, como resíduos industriais. Aceitamos todas as esteiras porta cabos, mesmo de outros fabricantes. Recolhemos as devoluções com o objetivo de maximizar a reciclagem, seja na nossa própria produção, seja utilizando um parceiro de reciclagem, que pode reutilizar o material. Separamos o material no local e trituramos tudo o que podemos utilizar para a produção em granulado. Premiamos o seu compromisso com um voucher igus com base no peso da esteira porta cabos que nos é enviada.

Leia mais...

Montagem inteligente facilitada … com conjuntos completos de plásticos inteligentes que podem ser encomendados online

Rebeca Tarragô | 17th janeiro 2022

“Monitoramento de Condição”, “Manutenção Preditiva”, “Internet das Coisas”… é tanta informação que fazem a sua cabeça girar. A implementação ou introdução de tecnologias modernas em processos comprovados não é fácil… especialmente quando se trata de integrar componentes não disciplinares, como sensores eletrotécnicos em processos mecânicos. Ao invés de um pacote pronto para instalar, incluindo instruções passo a passo […]

Leia mais...

micro flizz® – alternativa econômica e segura para sistemas de barramento

Miriam Araldi | 7th outubro 2021

Espaços compactos estreitos e movimento rápido em pistas, como em unidades de armazenamento e recuperação, são cenários comuns de uso para sistemas de barramento. Por isso, para poder fornecer não só energia, mas também dados, fluidos e ar simultaneamente nas direções horizontal e vertical, a igus desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos sistemas de barramento.
O sistema consiste em uma esteira porta cabos de plástico que se desloca em um canal de alumínio. Além dos cabos de controle, dados e motor chainflex altamente flexíveis para raios de curvatura apertados, a esteira porta cabos também pode guiar tubos, assim como cabo de fibra ótica com taxas de dados de até 10 GBit/s. 

Leia mais...

Soluções em polímero para plataformas elevatórias e telescópicas

Miriam Araldi | 20th setembro 2021

É importante ressaltar que o uso de componentes de qualidade nos equipamentos fazem toda diferença. As plataformas telescópicas e elevatórias dispõem de pouco espaço para o fornecimento de energia, motivo pelo qual se recorre às esteiras porta cabos fabricadas em polímero.
As peças da igus concebidas para guiamento, transferência e o suporte em plataformas elevatórias telescópicas, como as esteiras porta cabos e os cabos, assim como as buchas em polímeros, guias lineares ou placas deslizantes, cumprem os rigorosos requisitos impostos aos componentes sujeitos a carga contínua em aplicações exteriores.

Leia mais...

Soluções igus® para drones e equipamentos

Miriam Araldi | 17th setembro 2021

O drone é uma das tecnologias mais interessantes e inteligentes que tem chamado a atenção nos últimos anos. Equipamento de grande utilidade onde sua função é ser utilizado principalmente em ambientes de difícil acesso. Apenas com um controle via rádio, é possível manobrar sem necessidade de tocar nele. No geral, estes aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar.
Pensando nisso, a igus® fornece componentes em polímero de alta qualidade que não exigem paradas para manutenção e lubrificação. Soluções de baixo peso, especial para todas condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.

Leia mais...

Por que utilizar soluções em polímeros na indústria madeireira? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 23rd agosto 2021

Os recursos utilizados na indústria moveleira podem influenciar diretamente o processo completo e tempo de entrega dos seus projetos. Para que a linha produtiva seja mais ágil, é importante implementar um sistema construtivo dentro da sua fábrica. O uso de soluções inadequadas nas máquinas pode resultar em paradas não planejadas para manutenção.
Com isso, trouxemos aqui uma breve visão geral de soluções que podemos ajudar no segmento de processamento de madeira e fabricação de móveis. Os componentes igus podem otimizar diversas máquinas e equipamentos envolvidos tanto nas linhas de produção, como por exemplo, em manipuladores, CNCs, máquinas de furação, corte, linhas de pintura, paletização… e muitas outras!

Leia mais...

Soluções seguras e confiáveis para indústria de vidros

Miriam Araldi | 21st junho 2021

A indústria de vidros de um modo geral tem apresentado um excelente desempenho, acompanhando a evolução tecnológica que ocorre nesse segmento. O processo requer extremo cuidado, já que estamos falando de materiais cortante, por isso, o uso de componentes adequados é essencial para uma área produtiva limpa e segura.
Sendo assim, a igus fornece uma linha completa capaz de reduzir custos e paradas não planejadas para manutenção das máquinas e equipamentos. A linha é composta por esteiras porta cabos, cabos elétricos para movimentação, rótulas, buchas autolubrificantes, entre outros…

Leia mais...

Aumente a tecnologia com os componentes igus® na indústria solar

Miriam Araldi | 3rd maio 2021

A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua vida útil longa, robustez e custos reduzidos. Existem inúmeras aplicações das buchas autolubrificantes desde nas torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.

Leia mais...