#engenhariamecânica – Página: 6 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#engenhariamecânica

Mancais deslizantes para portas de correr! Deslizamento suave e fácil instalação!

Rebeca Tarragô | 14th novembro 2023

Hoje, queremos compartilhar uma novidade emocionante em termos de automação industrial: as guias lineares/carrinhos híbridos drylin® W igus®, uma solução revolucionária para aplicações em portas de correr de diferentes aplicações. Sejam em portas de máquinas, trens entre outros… A Evolução da Automação A indústria está em constante evolução, e a busca por eficiência, confiabilidade e […]

Leia mais...

guias lineares drylin® – Tecnologia de câmeras e filmagem!

Miriam Araldi | 9th novembro 2023

Tanto para aplicações “faça você mesmo” ou equipamentos fotográficos profissionais, o nosso versátil sistema de guia linear drylin® oferece liberdade de projeto. Especificamente na construção de guias lineares para câmeras, também conhecidas como sliders ou dollies, os técnicos, designers de produtos ou adeptos do “faça você mesmo” podem concretizar os seus desejos e construir equipamentos personalizados.

Leia mais...

Segurança e tecnologia para equipamentos laboratoriais!

Miriam Araldi | 30th outubro 2023

Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.

Leia mais...

Melhorando a confiabilidade e eficiência da pipetagem com automação

Rebeca Tarragô | 2nd outubro 2023

A pipetagem é uma habilidade altamente técnica, que requer precisão e repetição durante períodos de tempo potencialmente longos. Sem o treinamento e a execução adequados — juntamente com mãos firmes e uma boa dose de paciência — os resultados da pipetagem podem variar muito. Felizmente, muitos dos desafios da pipetagem manual podem ser resolvidos com automação. Continue lendo para […]

Leia mais...

Controlador de motor D1 – Simule online!

Miriam Araldi | 28th setembro 2023

O controlador de motor drive pode ser conectado tanto à sua rede como diretamente à unidade de controle (PC ou PLC) através de um cabo de rede. É possível então iniciar o controlador diretamente no navegador sem instalação de software. As configurações podem ser feitas num minuto.

Leia mais...

Manutenção Preditiva vs Manutenção Preventiva

Rebeca Tarragô | 22nd setembro 2023

Qualquer cronograma de manutenção serve ao propósito de manter as máquinas funcionando pelo maior tempo possível e sem defeitos. No entanto, existem diferentes tipos de cronogramas de manutenção que adotam diversas abordagens ao processo. Duas das mais comuns são manutenção preditiva e manutenção preventiva.  Tanto a manutenção preditiva quanto a preventiva são agendadas com antecedência, mas o agendamento difere […]

Leia mais...

Mancais esféricos para rastreadores solares – por quê escolher os mancais igubal® ESQM?

Rebeca Tarragô | 14th setembro 2023

Você sabia que os mancais ESQM feitos em polímero de engenharia tem sido cada vez mais implementados em projetos de rastreadores solares modernos? Para permitir que os painéis solares gerem energia de forma eficiente, os operadores de parques e usinas solares contam com módulos móveis que se alinham automaticamente à posição do sol e, assim, […]

Leia mais...

Componentes igus® para fabricantes de máquinas – Aumente a produtividade e reduza custos!

Miriam Araldi | 29th agosto 2023

Quando se fala em máquinas, o mercado é amplo! São diversos tipos de máquinas em diferentes tipos de indústrias! Algumas precisam ser mais rigorosas, outras nem tanto. Mas a questão é, quão importante é a fabricação das máquinas antes de serem utilizadas no dia a dia?

Leia mais...

Engrenagens de plástico igus versus engrenagens de metal ou outros polímeros: qual é a melhor opção?

Rebeca Tarragô | 17th agosto 2023

O debate entre componentes de plástico e metal é aparentemente interminável. No entanto, o discurso mudou nos últimos anos em favor do plástico devido à ampla gama de benefícios que ele pode oferecer em relação ao metal. Isto é especialmente verdadeiro para engrenagens, e ainda mais para as engrenagens de polímero tribologicamente otimizadas disponíveis na igus®. Continue lendo […]

Leia mais...

Aplicações pesadas e com altas cargas? Nós temos a solução!!!

Rebeca Tarragô | 20th julho 2023

Descubra a revolução em tecnologia de buchas autolubrificantes: As igutex TX1, TX2 e TX3 No universo industrial, a busca por soluções mais eficientes e duráveis é constante. Quando se trata de componentes como buchas, que desempenham um papel essencial na redução do atrito e no suporte de altas cargas, a inovação é a chave para […]

Leia mais...