#engenhariaelétrica – Página: 3 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#engenhariaelétrica

Soluções em polímero para plataformas elevatórias e telescópicas

Miriam Araldi | 20th setembro 2021

É importante ressaltar que o uso de componentes de qualidade nos equipamentos fazem toda diferença. As plataformas telescópicas e elevatórias dispõem de pouco espaço para o fornecimento de energia, motivo pelo qual se recorre às esteiras porta cabos fabricadas em polímero.
As peças da igus concebidas para guiamento, transferência e o suporte em plataformas elevatórias telescópicas, como as esteiras porta cabos e os cabos, assim como as buchas em polímeros, guias lineares ou placas deslizantes, cumprem os rigorosos requisitos impostos aos componentes sujeitos a carga contínua em aplicações exteriores.

Leia mais...

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

Soluções seguras e confiáveis para indústria de vidros

Miriam Araldi | 21st junho 2021

A indústria de vidros de um modo geral tem apresentado um excelente desempenho, acompanhando a evolução tecnológica que ocorre nesse segmento. O processo requer extremo cuidado, já que estamos falando de materiais cortante, por isso, o uso de componentes adequados é essencial para uma área produtiva limpa e segura.
Sendo assim, a igus fornece uma linha completa capaz de reduzir custos e paradas não planejadas para manutenção das máquinas e equipamentos. A linha é composta por esteiras porta cabos, cabos elétricos para movimentação, rótulas, buchas autolubrificantes, entre outros…

Leia mais...

Peças moldadas por injeção individuais

Miriam Araldi | 11th junho 2021

A igus® é especialista na área de moldagem por injeção com os seus polímeros de alto desempenho iglidur® resistentes ao desgaste e livres de manutenção. Isto significa que é selecionado para os seus componentes ou um material especial que seja exatamente adequado às condições de sua aplicação. Por exemplo, resistentes a substâncias químicas e temperaturas extremas, higiênicos, impermeáveis à sujeira e poeira.

Leia mais...

Aumente a tecnologia com os componentes igus® na indústria solar

Miriam Araldi | 3rd maio 2021

A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua vida útil longa, robustez e custos reduzidos. Existem inúmeras aplicações das buchas autolubrificantes desde nas torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.

Leia mais...

Aumente a tecnologia e reduza custos na indústria agrícola

Miriam Araldi | 26th março 2021

A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.

Leia mais...

Produtos igus® com certificação RoHs

Miriam Araldi | 18th março 2021

Os equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos que não possuem o certificado RoHs são extremantes perigosos para saúde humana e da natureza. Eles são capazes de gerar uma contaminação séria em longo prazo por causa das substâncias tóxicas existentes.
Por estas razões citadas acima, as empresas que produzem bens elétricos e eletrônicos é indispensável utilizarem o certificado.
Pensando nisso, a igus® desenvolveu produtos que não contêm substâncias perigosas ou proibidas que estão sujeitas a declaração, ou quaisquer substâncias que requerem reciclagem separada de acordo com as seguintes diretrizes, regulamentos e obrigações.

Leia mais...

esteiras porta cabos igus® ESD – segurança para produção de componentes eletrônicos

Miriam Araldi | 5th março 2021

A descarga eletrostática tem como sua principal causa a eletricidade estática, gerada a partir do contato e da separação de materiais. Em alguns casos, como na montagem de placas eletrônicas. A eletricidade estática, e consequentemente a descarga, ocorre por conta de um desbalanceamento de elétrons. Há influência do tipo de material, da velocidade de contato e da separação dos corpos, da umidade e de diversos outros fatores.
Pensando na segurança da indústria, a igus® desenvolveu esteiras porta cabos ESD para a produção de componentes elétricos sensíveis e para aplicações em ambientes perigosos.

Leia mais...