chainflex
No mundo da engenharia e manutenção industrial, a escolha dos componentes certos desempenha um papel fundamental no sucesso de qualquer projeto. Quando se trata de aplicações com movimentação, como robótica industrial, máquinas CNC, equipamentos de automação e outras configurações dinâmicas, a seleção dos cabos adequados desempenha um papel crucial na garantia de operações contínuas e […]
Em quase todas as indústrias, é importante usar sistemas que funcionem de forma simples, rápida e confiável. Assim como o sistema de cabos Profinet FastConnect promete. No artigo de hoje, vou te contar do que se trata essa tecnologia. Tempo é dinheiro O tempo é uma mercadoria importante. E isso não é tudo. Porque o tempo simplesmente custa dinheiro. Não […]
A vida cotidiana pode nos apresentar surpresas e perigos. É por isso que as pessoas gostam de proteger suas apostas. Eles podem fazer isso com seguros, mas as garantias também podem nos ajudar a nos sentirmos seguros. Se um evento inesperado ocorrer, alguém me ajudará. Certamente é isso que muitas pessoas pensam e desejam. Mas ainda devemos dar uma olhada […]
A explicação de como uma empresa de plásticos como a igus desenvolveu cabos duráveis para sistemas de esteiras porta cabos é bem simples. Quando a igus lançou a primeira esteira porta cabos de polímero em 1971, muitos clientes ficaram entusiasmados com o novo conceito de fornecimento de energia e queriam converter seus sistemas. Naquela época, já […]
Comportamento de abrasão ou resistência de abrasão são os termos que são usados muitas vezes na conexão de cabos com esteiras porta cabos. Porque o comportamento de abrasão é essencial para a vida útil do cabo. Por que os cabos devem ser resistentes a abrasão? Para resumir a história: é para que eles durem mais. […]
A lista de áreas de uso para cabos e aplicações chainflex é longa. Portanto, é difícil dizer em poucas palavras onde os cabos podem ser usados. Isso se deve em parte aos diversos ramos industriais que a igus atende com sua ampla gama de produtos. É sempre emocionante para nós ver onde nossos produtos são usados… Os cabos […]
Parte 1.
Tornar a atividade da mineração mais segura significa implementar um planejamento assim como investir em equipamentos de qualidade na indústria. Na área de movimentação, o equipamento deve funcionar em condições difíceis, sujas e trabalhar de modo confiável mesmo com mau tempo… Pensando nisso, a igus oferece componentes em polímero de alta tecnologia que se caracterizam pela robustez e longa vida útil.
A geração de energia através de turbinas eólica possui inúmeras vantagens em comparação com outros tipos de energia… Com ela é possível obter a redução da queima de combustível, não há a emissão de gases poluentes e nem a geração de resíduos.
Quando se fala em “redução”, a igus consegue ajudar as aplicações desse segmento à reduzirem ainda mais os custos. Temos soluções especiais feitas de polímeros de alto desempenho que se destacam em aplicações em turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos usados na sua produção, transporte e instalação desses equipamentos.
Hoje em dia os cabos precisam suportar as mais diversas condições… Isso depende inteiramente das áreas e aplicações em que são utilizados. Hoje vamos dar uma olhada no que você deve prestar atenção com cabos em aplicações sob baixa temperatura…
Os cabos industriais são responsáveis pelas conectividade em máquinas e equipamentos na indústria, seja para o fornecimento de dados ou eletricidade existe um cabo específico e ideal para cada função e é de suma importância entender o funcionamento deles. Encoders são sensores ou codificadores de movimento que geram um sinal digital em resposta ao movimento, […]