cabos elétricos – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

cabos elétricos

Evite falhas elétricas: conheça os principais problemas causados por cabos de baixa qualidade

Rebeca Tarragô | 5th fevereiro 2025

Como fatores como blindagem, materiais de isolamento e tipo de condutor impactam a vida útil dos cabos em ambientes industriais severos. A escolha do cabo elétrico adequado é um fator crítico para garantir a segurança e a eficiência em aplicações industriais. Ambientes severos, que envolvem movimentação constante, altas temperaturas, exposição a produtos químicos e tensões […]

Leia mais...

Resistência em cabos industriais

Rebeca Tarragô | 26th setembro 2023

A maioria das pessoas conhece o termo resistência nas aulas de física do ensino médio. Porém, na engenharia elétrica, esse termo é essencial para o entendimento de diversas atividades. Também é importante aprofundar a questão da resistência em relação aos cabos industriais . Neste artigo analisaremos os termos e a relação que existe entre cabos e resistência. Resistência Nos fundamentos da engenharia elétrica, […]

Leia mais...

Por quê uma garantia chainflex?

Rebeca Tarragô | 2nd dezembro 2021

A vida cotidiana pode nos apresentar surpresas e perigos. É por isso que as pessoas gostam de proteger suas apostas. Eles podem fazer isso com seguros, mas as garantias também podem nos ajudar a nos sentirmos seguros. Se um evento inesperado ocorrer, alguém me ajudará. Certamente é isso que muitas pessoas pensam e desejam. Mas ainda devemos dar uma olhada […]

Leia mais...

Por que testamos tanto?
De testes padrões a testes complexos em nosso laboratório de teste para cabos

Rebeca Tarragô | 26th novembro 2021

Essa é uma pergunta boa e nós temos uma boa resposta pra ela! Isso ocorre porque os testes exigem muito tempo e dinheiro. Não existe um teste padrão que todo fabricante de cabos deve realizar? Que informações o teste padrão pode nos dar? Que vantagem você, como cliente, ganha com nossa decisão de testar cabos em condições reais […]

Leia mais...

Cabos de vida útil longa para esteiras porta cabos. Por quê uma empresa de plásticos fabrica cabos?

Rebeca Tarragô | 23rd novembro 2021

A explicação de como uma empresa de plásticos como a igus desenvolveu cabos duráveis ​​para sistemas de esteiras porta cabos é bem simples. Quando a igus lançou a primeira esteira porta cabos de polímero em 1971, muitos clientes ficaram entusiasmados com o novo conceito de fornecimento de energia e queriam converter seus sistemas. Naquela época, já […]

Leia mais...

Comportamento de abrasão dos cabos

Rebeca Tarragô | 29th abril 2021

Comportamento de abrasão ou resistência de abrasão são os termos que são usados muitas vezes na conexão de cabos com esteiras porta cabos. Porque o comportamento de abrasão é essencial para a vida útil do cabo. Por que os cabos devem ser resistentes a abrasão? Para resumir a história: é para que eles durem mais. […]

Leia mais...

Onde os cabos chainflex podem ser usados nas alturas?

Rebeca Tarragô | 13th abril 2021

A lista de áreas de uso para cabos e aplicações chainflex é longa. Portanto, é difícil dizer em poucas palavras onde os cabos podem ser usados. Isso se deve em parte aos diversos ramos industriais que a igus atende com sua ampla gama de produtos. É sempre emocionante para nós ver onde nossos produtos são usados… Os cabos […]

Leia mais...

Vantagens do novo conector modular

Miriam Araldi | 22nd outubro 2020

O conector modular é um novo tipo para conexão de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Ele é caracterizado por uma carcaça de baixo perfil, que possibilita economia de espaço e sua conexão e desconexão pode ser feita em um único módulo.

Leia mais...

Como desenrolar corretamente os cabos da bobina?

Rebeca Tarragô | 30th setembro 2020

Nas instalações dos clientes, muitas vezes observamos como os eletricistas e técnicos desenrolam os cabos das bobinas ou os removem do anel de cabos de várias maneiras durante a instalação. Essa “operação” pode ser feita de forma errada. Especialmente quando o cabo em questão é usado para aplicações dinâmicas em esteiras porta cabos, o desenrolar incorreto pode ter consequências fatais. Venha saber mais sobre o tema!

Leia mais...

Cabos em aplicações com baixa temperatura. No que prestar atenção e o que pode acontecer?

Rebeca Tarragô | 4th agosto 2020

Hoje em dia os cabos precisam suportar as mais diversas condições… Isso depende inteiramente das áreas e aplicações em que são utilizados. Hoje vamos dar uma olhada no que você deve prestar atenção com cabos em aplicações sob baixa temperatura…

Leia mais...