cabos chainflex – Página: 2 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

cabos chainflex

Por que precisamos do certificado de ‘Verificação UL’?

Rebeca Tarragô | 30th novembro 2021

Muitos clientes têm nos perguntado recentemente por que estamos adicionando outro certificado ao nosso portfólio de produtos. Já temos um certificado UL. Por quê então outro? Por quê precisamos do certificado UL verificado? O que diz respeito e como esse é diferente do existente? Essas perguntas são super compreensivas e iremos discuti-las nesta postagem do blog e explicar o […]

Leia mais...

Por que testamos tanto?
De testes padrões a testes complexos em nosso laboratório de teste para cabos

Rebeca Tarragô | 26th novembro 2021

Essa é uma pergunta boa e nós temos uma boa resposta pra ela! Isso ocorre porque os testes exigem muito tempo e dinheiro. Não existe um teste padrão que todo fabricante de cabos deve realizar? Que informações o teste padrão pode nos dar? Que vantagem você, como cliente, ganha com nossa decisão de testar cabos em condições reais […]

Leia mais...

Cabos de vida útil longa para esteiras porta cabos. Por quê uma empresa de plásticos fabrica cabos?

Rebeca Tarragô | 23rd novembro 2021

A explicação de como uma empresa de plásticos como a igus desenvolveu cabos duráveis ​​para sistemas de esteiras porta cabos é bem simples. Quando a igus lançou a primeira esteira porta cabos de polímero em 1971, muitos clientes ficaram entusiasmados com o novo conceito de fornecimento de energia e queriam converter seus sistemas. Naquela época, já […]

Leia mais...

Comportamento de abrasão dos cabos

Rebeca Tarragô | 29th abril 2021

Comportamento de abrasão ou resistência de abrasão são os termos que são usados muitas vezes na conexão de cabos com esteiras porta cabos. Porque o comportamento de abrasão é essencial para a vida útil do cabo. Por que os cabos devem ser resistentes a abrasão? Para resumir a história: é para que eles durem mais. […]

Leia mais...

Onde os cabos chainflex podem ser usados nas alturas?

Rebeca Tarragô | 13th abril 2021

A lista de áreas de uso para cabos e aplicações chainflex é longa. Portanto, é difícil dizer em poucas palavras onde os cabos podem ser usados. Isso se deve em parte aos diversos ramos industriais que a igus atende com sua ampla gama de produtos. É sempre emocionante para nós ver onde nossos produtos são usados… Os cabos […]

Leia mais...

cabos bus igus

O que são cabos BUS e quando devo utilizar esse tipo de comunicação?

Rebeca Tarragô | 1st março 2021

BUS é uma abreviação para o termo “Binary Unit System”, que significa sistema de unidades binárias e descreve um sistema que é responsável pela transmissão de dados entre participantes individuais em uma rede. O cabo de bus representa uma ligação de dados que liga todos os participantes entre si através de um caminho de transmissão. Saiba mais sobre esse tipo de comunicação aqui!

Leia mais...

Vantagens do novo conector modular

Miriam Araldi | 22nd outubro 2020

O conector modular é um novo tipo para conexão de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Ele é caracterizado por uma carcaça de baixo perfil, que possibilita economia de espaço e sua conexão e desconexão pode ser feita em um único módulo.

Leia mais...

Razões para utilizar o sistema Readychain®

Miriam Araldi | 8th outubro 2020

Reduza o tempo de confecção e montagem em até 95% com o sistema readychain. A linha é composta por esteira porta cabos, cabos e conectores em uma única fonte.

Leia mais...

Como desenrolar corretamente os cabos da bobina?

Rebeca Tarragô | 30th setembro 2020

Nas instalações dos clientes, muitas vezes observamos como os eletricistas e técnicos desenrolam os cabos das bobinas ou os removem do anel de cabos de várias maneiras durante a instalação. Essa “operação” pode ser feita de forma errada. Especialmente quando o cabo em questão é usado para aplicações dinâmicas em esteiras porta cabos, o desenrolar incorreto pode ter consequências fatais. Venha saber mais sobre o tema!

Leia mais...

Cabos em aplicações com baixa temperatura. No que prestar atenção e o que pode acontecer?

Rebeca Tarragô | 4th agosto 2020

Hoje em dia os cabos precisam suportar as mais diversas condições… Isso depende inteiramente das áreas e aplicações em que são utilizados. Hoje vamos dar uma olhada no que você deve prestar atenção com cabos em aplicações sob baixa temperatura…

Leia mais...