#buchasautolubrificantes
Com a implementação de buchas autolubrificantes de plástico tribo-otimizados da igus®, nós conseguimos melhorar a vida útil de seu equipamento, reduzir custos e eliminar a necessidade de graxa em aplicações.
O termo genérico “máquinas de embalagens” inclui todas as máquinas, instalações e equipamentos utilizados na indústria. O processo é fundamental para a indústria como um todo, porque ela dá a roupagem do produto que será entregue ao consumidor.
Sendo assim, a igus desenvolveu componentes para máquinas que são livres de manutenção e lubrificação. Tecnologia de polímeros de alto desempenho que ajudam a otimizar as máquinas e ajudam no aumento de produtividade.
Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.
A geração energia, principalmente de fontes renováveis, requer soluções tecnológicas confiáveis e duráveis. Nesse processo, os diferentes sistemas são frequentemente expostos a condições climáticas extremas, como raios UV, variações de temperatura, ventos fortes, sujeira e pó, e precisa aguentar isso durante anos. Sob medida para o sistema específico, oferecemos soluções especiais feitas de polímeros de […]
O drone é uma das tecnologias mais interessantes e inteligentes que tem chamado a atenção nos últimos anos. Equipamento de grande utilidade onde sua função é ser utilizado principalmente em ambientes de difícil acesso. Apenas com um controle via rádio, é possível manobrar sem necessidade de tocar nele. No geral, estes aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar.
Pensando nisso, a igus® fornece componentes em polímero de alta qualidade que não exigem paradas para manutenção e lubrificação. Soluções de baixo peso, especial para todas condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.
Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.
A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua vida útil longa, robustez e custos reduzidos. Existem inúmeras aplicações das buchas autolubrificantes desde nas torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.
Muitos fabricantes tem adotado buchas e mancais em polímero de alto desempenho ao invés das soluções metálicas tradicionais. De movimentos lineares até aplicações rotativas, eles proporcionam uma alta abrasão por desgaste, resistência a produtos químicos e à temperatura, além de serem livres de manutenção em operações secas. Seja em bombas peristálticas, bombas de membrana, válvulas de retenção, bombas submersíveis e atuadores, além da melhoria técnica que essa mudança trás para esses produtos, os argumentos de venda também são melhorados, uma vez que a manutenção desses equipamentos passa a ser muito mais baixa e a isenção de lubrificação é um grande diferencial!
A principal função de uma indústria de máquinas agrícolas é propor para os clientes redução de custos com mão de obra e redução no tempo gasto com as atividades. Consequentemente, os ganhos são potencializados pela alta da produção.
Pensando nisso, a igus se tornou especialista em componentes que favorecem na fabricação das máquinas e equipamentos. Os produtos estão aptos para diversas condições de funcionamento: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem no funcionamento. Com a alta tecnologia dos polímeros, não é necessário o uso de lubrificação adicional.
Os equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos que não possuem o certificado RoHs são extremantes perigosos para saúde humana e da natureza. Eles são capazes de gerar uma contaminação séria em longo prazo por causa das substâncias tóxicas existentes.
Por estas razões citadas acima, as empresas que produzem bens elétricos e eletrônicos é indispensável utilizarem o certificado.
Pensando nisso, a igus® desenvolveu produtos que não contêm substâncias perigosas ou proibidas que estão sujeitas a declaração, ou quaisquer substâncias que requerem reciclagem separada de acordo com as seguintes diretrizes, regulamentos e obrigações.