Topteaser – igus Blog Brasil

Categoria:

Topteaser

Tarugo de nylon ou plástico autolubrificante: qual escolher para peças em movimento?

Rebeca Tarragô | 17th agosto 2026

Na fabricação de peças especiais para máquinas e equipamentos, materiais plásticos de engenharia são cada vez mais utilizados como alternativa aos metais. Entre as opções mais conhecidas estão os tarugos de nylon, como o nylon 6 (PA6), e os plásticos autolubrificantes, desenvolvidos especialmente para aplicações com movimento e atrito. Esses materiais podem ser fornecidos na […]

Leia mais...

Confiabilidade começa no detalhe do projeto

Miriam Araldi | 16th março 2026

Quando uma falha acontece em um equipamento industrial, a atenção normalmente se volta para a operação ou para a manutenção. ⚠️🏭 Mas, do ponto de vista, muitas falhas não começam na fábrica do cliente. Elas começam muito antes — na fase de projeto da máquina. Estudos de engenharia de confiabilidade indicam que até 70% a […]

Leia mais...

Protegido: Vamos falar de conectores retangulares? -Dimensionamento e fabricação

Rebeca Tarragô | 18th março 2024

Não há resumo por ser um post protegido.

Leia mais...

Sistemas de fornecimento de energia para produção de pneu

Nayara Espinaci | 5th janeiro 2023

A indústria de fabricação de pneus coloca a prioridade máxima que seus componentes sejam livres de lubrificantes e resistentes ao pó. Os polímeros tribo-otimizados da igus® atendem a esses e a muitos outros requisitos exigidos indústria.

Leia mais...

Tecnologia de porcas e fusos de avanço dryspin®

Nayara Espinaci | 26th dezembro 2022

Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.

Leia mais...

Máquinas para pedra – Componentes igus® para os sistemas de corte e polimento!

Miriam Araldi | 21st dezembro 2022

Além de eliminar o uso de lubrificantes (que por muitas vezes fazem o pó e a sujidade grudar na graxa e acarretar em travamentos), os componentes igus® são resistentes a corrosão, altas temperaturas e capacidade para operações contínuas em ambientes que possuem contato direto com poeiras e sujeiras.

Leia mais...

Existem componentes plásticos para aplicações móveis que são detectáveis e com certificações para uso na indústria alimentícia?

Rebeca Tarragô | 18th setembro 2022

A resposta aqui é bem simples: SIM! Na indústria alimentícia muitas vezes é necessário utilizar componentes plásticos que tenham aprovação alimentar. Às vezes eles estão em contato direto com os alimentos sendo processados ou localizados próximos aos produtos. Existe um alto risco de que partes ou outros componentes plásticos se quebrem e caiam no produto. Se os materiais […]

Leia mais...

Sistema de esteira porta cabos fechada para proteção contra sujeira e aparas!

Nayara Espinaci | 9th setembro 2022

As esteiras porta cabos (também conhecidas como esteiras de fornecimento de energia, e-chains) são elementos de máquinas, e são usadas para guiar e proteger o fornecimento de energia, dados e sinais, tendo de suportar as mais diversas influências ambientais. O fator decisivo para as guias de cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns nos outros. Estes incluem cabos, mangueiras, elementos de separação internos, dispositivos de fixação e calhas guias!

Leia mais...

Cozinha automatizada? É possível! Automação de baixo custo para cozinhas inteligentes

Miriam Araldi | 5th setembro 2022

É comum nos dias atuais percebermos a evolução na parte de automação em diversos tipos de indústrias, ou, até mesmo em lugares que não exigem muita demanda.
Sendo assim, planejar uma cozinha automatizada também seria uma opção. Já pensou em ter uma cozinha flexível, modular e que faz o trabalho por si só? Por isso, a igus decidiu implementar a ideia fornecendo componentes para automação de baixo custo.

Leia mais...

Como fornecer energia em aplicações rotativas com eficiência? Conheça o sistema RBR!

Rebeca Tarragô | 29th agosto 2022

Fornecer energia e dados para aplicações rotativas pode se tornar um processo difícil, para isso, a igus® oferece o módulo rotativo RBR, um sistema de esteiras porta cabos e calhas guias ideais para aplicações com rotação, otimizando o fornecimento de energia e garantindo uma longa vida útil! O termo RBR significa “Reverse Bend Radius” – […]

Leia mais...