Topteaser
Mineração e siderurgia estão entre os ambientes industriais mais exigentes do mundo. Poeira abrasiva, vibração constante, cargas elevadas, temperaturas extremas e operação contínua criam condições onde praticamente todos os componentes estão sujeitos a desgaste acelerado. 🏭⚙️ Nesse cenário, o desgaste não é apenas inevitável, ele faz parte do processo. A verdadeira questão para gestores de […]
Não há resumo por ser um post protegido.
A indústria de fabricação de pneus coloca a prioridade máxima que seus componentes sejam livres de lubrificantes e resistentes ao pó. Os polímeros tribo-otimizados da igus® atendem a esses e a muitos outros requisitos exigidos indústria.
Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.
Além de eliminar o uso de lubrificantes (que por muitas vezes fazem o pó e a sujidade grudar na graxa e acarretar em travamentos), os componentes igus® são resistentes a corrosão, altas temperaturas e capacidade para operações contínuas em ambientes que possuem contato direto com poeiras e sujeiras.
A resposta aqui é bem simples: SIM! Na indústria alimentícia muitas vezes é necessário utilizar componentes plásticos que tenham aprovação alimentar. Às vezes eles estão em contato direto com os alimentos sendo processados ou localizados próximos aos produtos. Existe um alto risco de que partes ou outros componentes plásticos se quebrem e caiam no produto. Se os materiais […]
As esteiras porta cabos (também conhecidas como esteiras de fornecimento de energia, e-chains) são elementos de máquinas, e são usadas para guiar e proteger o fornecimento de energia, dados e sinais, tendo de suportar as mais diversas influências ambientais. O fator decisivo para as guias de cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns nos outros. Estes incluem cabos, mangueiras, elementos de separação internos, dispositivos de fixação e calhas guias!
É comum nos dias atuais percebermos a evolução na parte de automação em diversos tipos de indústrias, ou, até mesmo em lugares que não exigem muita demanda.
Sendo assim, planejar uma cozinha automatizada também seria uma opção. Já pensou em ter uma cozinha flexível, modular e que faz o trabalho por si só? Por isso, a igus decidiu implementar a ideia fornecendo componentes para automação de baixo custo.
Fornecer energia e dados para aplicações rotativas pode se tornar um processo difícil, para isso, a igus® oferece o módulo rotativo RBR, um sistema de esteiras porta cabos e calhas guias ideais para aplicações com rotação, otimizando o fornecimento de energia e garantindo uma longa vida útil! O termo RBR significa “Reverse Bend Radius” – […]
Embora a robótica e a automação tenham muitas vantagens para os funcionários, para os processos de produção e clientes, elas ainda são vistas de forma crítica, especialmente por pequenas e médias empresas. Ir para a automação, especialmente para aqueles com pouca afinidade com TI, geralmente envolve um alto investimento e um esforço muito grande. Mas os fabricantes […]