Second – Página: 40 – igus Blog Brasil

Categoria:

Second

Autoglide 5: Deslizando em longos cursos. A alternativa aos sistemas de barramento

Nayara Espinaci | 13th agosto 2021

Confira agora a entrevista entre o designer Alexander Arnold e o Gestor da indústria de Manuseio de Materiais Christian Strauch, sobre como o sistema de fornecimento de energia da igus (autoglide5) é a alternativa aos sistemas de barramento

Leia mais...

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Leia mais...

As novas buchas autolubrificantes de alta resistência da igus reduzem o desgaste em aplicações pesadas

Rebeca Tarragô | 2nd agosto 2021

O material voltado para aplicações exigentes isento de lubrificação e manutenção iglidur TX2 mostra uma melhoria de 3,5 vezes maior no comportamento de desgaste em testes Especialmente para aplicações pesadas em máquinas de construção ou indústria agrícola, a igus agora tem na sua gama de produtos o novo material tribológico iglidur TX2, que funciona sem […]

Leia mais...

Rolamentos de esferas xiros® para máquinas de rotulagem

Miriam Araldi | 21st julho 2021

Os rolamentos de esferas xiros® em polímero não necessitam de lubrificação, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados com segurança em máquinas de rotulagem e outras indústrias.

Leia mais...

autoglide5

autoglide 5… para cursos ainda mais longos!

Rebeca Tarragô | 19th julho 2021

Há cerca de um ano, adicionamos o autoglide 5 à nossa linha de soluções. Ao contrário de sua versão anterior, o autoglide 5, que se baseia em nossa esteira porta cabos “2400”, não precisa de calhas guia para cursos longos, mesmo com as maiores dinâmicas e cursos de até 80 metros. O quebra-cabeça por trás deste […]

Leia mais...

O que acontece dentro do nosso laboratório de teste de cabos flexíveis?

Nayara Espinaci | 13th julho 2021

Já escrevemos vários artigos sobre nosso laboratório de testes em nossa sede em Colônia, Alemanha. Também descrevemos testes especiais de clientes e mostramos porque o laboratório é tão importante. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto nas operações de rotina de teste do cabos. O que nossos colegas fazem lá?

Leia mais...

Mancais axiais igus® feitos em polímero

Miriam Araldi | 7th julho 2021

Os mancais axiais PRT são juntas rotativas prontas para instalar e obter um funcionamento livre de lubrificantes. A construção não é baseada em esferas ou roletes metálicos, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® tribologicamente otimizados e comprovados em combinação com mancais leves feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável. Os materiais iglidur® podem ser empregados universalmente e permitem o uso em aplicações que envolvam altas temperaturas, umidade ou contato com produtos químicos, assim como na indústria de alimentos.

Leia mais...

Comparativo – Mancais esféricos metálicos versus mancais esféricos em polímero

Rebeca Tarragô | 6th julho 2021

Em poucas palavras trouxemos aqui hoje alguns diferenciais entre nossa linha de mancais esféricos autocompensantes versus os tradicionais mancais metálicos encontrado no mercado. Esses são só alguns dos diferenciais que podem ser percebidos de bate pronto, muitos outros como por exemplo, vida útil calculável, robustez e resistência podem ser citados. Confira o infográfico! 🙂 Você […]

Leia mais...

Por que os cabos têm cores diferentes?

Nayara Espinaci | 1st julho 2021

O mercado está repleto de diferentes tipos de cabos com revestimentos externos de cores diferentes e isolamento de núcleo individual. Mas por que os cabos precisam ser de cores diferentes?

Leia mais...

O que é o 7º eixo para robôs?

Rebeca Tarragô | 23rd junho 2021

Um fator limitante de um robô de quatro, cinco ou seis eixos é que ele é estacionário e normalmente parafusado ao chão em uma posição fixa para trabalhar dentro de um espaço de trabalho definido. No entanto, adicionar um 7º eixo muda isso.  Um 7º eixo é um sistema de transferência linear para mover robôs ao longo de […]

Leia mais...