Second – Página: 39 – igus Blog Brasil

Categoria:

Second

Buchas autolubrificantes igus feitas de polímero em dispositivos hospitalares e laboratoriais!

Nayara Espinaci | 4th novembro 2021

Por muitos anos, a indústria médica têm usado com sucesso buchas autolubrificantes e lineares de plástico em seus equipamentos – bombas de seringas, manuseio de fluídos e analisadores de sangue, equipamentos de diagnóstico por imagem, macas, camas, carrinhos médicos e inúmeros outros dispositivos e móveis hospitalares.

Leia mais...

micro flizz® – alternativa econômica e segura para sistemas de barramento

Miriam Araldi | 7th outubro 2021

Espaços compactos estreitos e movimento rápido em pistas, como em unidades de armazenamento e recuperação, são cenários comuns de uso para sistemas de barramento. Por isso, para poder fornecer não só energia, mas também dados, fluidos e ar simultaneamente nas direções horizontal e vertical, a igus desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos sistemas de barramento.
O sistema consiste em uma esteira porta cabos de plástico que se desloca em um canal de alumínio. Além dos cabos de controle, dados e motor chainflex altamente flexíveis para raios de curvatura apertados, a esteira porta cabos também pode guiar tubos, assim como cabo de fibra ótica com taxas de dados de até 10 GBit/s. 

Leia mais...

cabos chainflex

Como escolher o cabo adequado? Visão geral dos cabos chainflex® para diversos tipos de indústrias

Miriam Araldi | 7th outubro 2021

A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.

Leia mais...

O que é um 7º eixo para robôs?

Nayara Espinaci | 5th outubro 2021

Um 7º eixo é um sistema de transferência linear para mover robôs ao longo de outro eixo linear (ou 7º). Às vezes chamados de “unidades de transferência de robô” ou “unidades de transferência linear”, esses sistemas permitem que os robôs movam o comprimento de uma guia linear para outras estações de trabalho e células para realizar outras tarefas.

Leia mais...

A tecnologia de fusos e porcas dryspin® da igus® para a indústria automotiva – adicione movimentos suaves e livres de lubrificação

Rebeca Tarragô | 21st setembro 2021

O grau de automação no exterior e no interior do carro e os requisitos de qualidade associados estão crescendo continuamente. Ao mesmo tempo, os atuadores estão ficando menores e os componentes acionados precisam ser projetados com mais eficiência. Para mover componentes móveis ou conjuntos com eficiência e sem lubrificação adicional, cada vez mais clientes da indústria […]

Leia mais...

Soluções em polímero para plataformas elevatórias e telescópicas

Miriam Araldi | 20th setembro 2021

É importante ressaltar que o uso de componentes de qualidade nos equipamentos fazem toda diferença. As plataformas telescópicas e elevatórias dispõem de pouco espaço para o fornecimento de energia, motivo pelo qual se recorre às esteiras porta cabos fabricadas em polímero.
As peças da igus concebidas para guiamento, transferência e o suporte em plataformas elevatórias telescópicas, como as esteiras porta cabos e os cabos, assim como as buchas em polímeros, guias lineares ou placas deslizantes, cumprem os rigorosos requisitos impostos aos componentes sujeitos a carga contínua em aplicações exteriores.

Leia mais...

Qual a diferença das esteiras porta cabos triflex versus tubos corrugados?

Rebeca Tarragô | 13th setembro 2021

Tanto os tubos corrugados como os sistemas de esteiras porta cabos triflex exercem a função de proteger cabos em aplicações robóticas. Mas será que ambas as soluções entregam os mesmos benefícios? Quer saber mais sobre alguns pontos que diferenciam essas soluções? Confira o post abaixo! Modularidade Um dos principais pontos que diferenciam os sistemas de […]

Leia mais...

Como que a clássica esteira porta cabos e-chain® da igus se adapta à IoT e à indústria 4.0?

Nayara Espinaci | 6th setembro 2021

Frequentemente, somos questionados sobre quais soluções IoT (internet das coisas) e indústria 4.0 oferecemos para nossas esteiras porta cabos, cabos, buchas autolubrificantes e buchas lineares, que podem ajudar a melhorar os processos em geral.

Leia mais...

Por que utilizar soluções em polímeros na indústria madeireira? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 23rd agosto 2021

Os recursos utilizados na indústria moveleira podem influenciar diretamente o processo completo e tempo de entrega dos seus projetos. Para que a linha produtiva seja mais ágil, é importante implementar um sistema construtivo dentro da sua fábrica. O uso de soluções inadequadas nas máquinas pode resultar em paradas não planejadas para manutenção.
Com isso, trouxemos aqui uma breve visão geral de soluções que podemos ajudar no segmento de processamento de madeira e fabricação de móveis. Os componentes igus podem otimizar diversas máquinas e equipamentos envolvidos tanto nas linhas de produção, como por exemplo, em manipuladores, CNCs, máquinas de furação, corte, linhas de pintura, paletização… e muitas outras!

Leia mais...

Por que escolher as guias lineares drylin® da igus®?

Rebeca Tarragô | 18th agosto 2021

As guias lineares são equipamentos mecânicos desenvolvidos para utilização na indústria em diversas máquinas e equipamentos. Elas geralmente são compostas por um trilho onde se movimentam um ou mais carrinhos ou também conhecidos, patins. Elas geram a movimentação por conta dos rolamentos/buchas que vão dentro dos carrinhos. Trouxemos aqui um guia rápido com motivos bem […]

Leia mais...