Second – Página: 27 – igus Blog Brasil

Categoria:

Second

Como a impressão 3D pode ajudar a reduzir o desperdício?

Rebeca Tarragô | 9th fevereiro 2023

A impressão 3D é um dos, se não o tópico mais quente, nos métodos de fabricação hoje, e por boas razões. Ele abriu maneiras totalmente novas de pensar em soluções para problemas que surgem, e o faz enquanto gera relativamente menos desperdício do que outros métodos de fabricação, como o uso de máquinas-ferramentas . Mas […]

Leia mais...

Componentes igus® com propriedades ESD/ATEX! 

Miriam Araldi | 8th fevereiro 2023

A igus® oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma vida útil especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.  

Leia mais...

Você sabe o que é o Conector Modular da igus®?

Rebeca Tarragô | 6th fevereiro 2023

O conector modular foi baseado no conceito de conector híbrido e chegou para facilitar o dia a dia das empresas que buscam por agilidade e qualidade no momento de montar suas máquinas. Ele é ideal para aplicações que tenham um grande número de cabos e mangueiras conectados em uma área pequena. São possibilidades ilimitadas de […]

Leia mais...

Como o isolamento do cabo protege contra altas temperaturas?

Rebeca Tarragô | 31st janeiro 2023

A temperatura ambiente e as cargas elétricas nos cabos desempenham um papel importante na funcionalidade e longevidade dos cabos e conectores. Como você se lembra de suas aulas de física na escola, todos nós sabemos que eletricidade e calor estão relacionados. Essa relação também é válida quando se trata de cabos. Devido aos problemas que podem […]

Leia mais...

Carros conectados: o futuro da indústria automotiva

Rebeca Tarragô | 26th janeiro 2023

A luz do motor de verificação de um veículo acesa é o pior pesadelo de muitos proprietários de automóveis. Sem conhecimento específico sobre o funcionamento interno do veículo, é improvável que você saiba o que realmente está errado com base apenas na luz do motor de verificação. Pode ser uma solução rápida e fácil ou uma falha […]

Leia mais...

Indústria 4.0: Soluções inteligentes para monitoramento de condições e manutenção preditiva!

Nayara Espinaci | 11th janeiro 2023

Com plásticos inteligentes, esse termo é usado para se referir a componentes como sistemas de fornecimento de energia, cabos elétricos flexíveis e buchas autolubrificantes de plástico, equipados com conectividade e sensores. A igus® utiliza para perseguir seu objetivo de tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0.

Leia mais...

Revestimentos de cabos em TPE de alta qualidade para maior flexibilidade

Rebeca Tarragô | 19th dezembro 2022

Você já percebeu como as vezes arrumamos uma mala para uma viagem e na hora de voltar as coisas simplesmente não cabem mais? Estranho, quando você fez as malas para a viagem de ida, tudo ainda cabia. O espaço disponível diminuiu? Falta de espaço na engenharia mecânica Um fenômeno semelhante pode ser visto na engenharia […]

Leia mais...

O que é iglidur? E por quê ele é considerado melhor do que o POM?

Rebeca Tarragô | 15th dezembro 2022

Muitos engenheiros ainda se questionam quando falam com o time da igus, o que seria de fato o iglidur? E por quê os clientes estão dispostos a gastar mais com buchas e mancais feitos com esse material? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa misturinha mágica que é considerada a fórmula dos materiais iglidur. […]

Leia mais...

Soluções para movimentação em aplicações portuárias e offshore! 

Miriam Araldi | 13th dezembro 2022

Nessas indústrias onde o ambiente é extremamente exigente, componentes que sejam duráveis e confiáveis ganham cada vez mais espaço no mercado. Sendo assim, a igus® fornece sistemas completos apropriados, compostos por esteiras porta cabos e cabos elétricos para movimentação. Soluções que são livres de manutenção, fáceis de integrar e estão prontos para conectar.

Leia mais...

Inteligente e barato – ReBel®, o cobot da igus para automação… agora com tecnologia de plásticos inteligentes

Rebeca Tarragô | 9th dezembro 2022

O ReBeL depende inteiramente da experiência em plásticos para movimentação da igus: o plástico torna o robô (peso: 8,2 kg) o robô de serviço mais leve com função cobot em sua classe. Os componentes mecânicos do ReBeL são desenvolvidos e fabricados em Colônia, onde também é realizada a montagem final. Sua carga útil é de 2 quilos […]

Leia mais...