Second
As atividades de pick and place são algumas das mais comumente automatizadas hoje em dia devido à sua simplicidade e natureza repetitiva. No entanto, isso significa que as opções disponíveis para robôs pick and place são vastas e as vezes, pode ser difícil escolher o sistema ideal para a aplicação em questão. É importante compreender os […]
Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.
Existem muitos fatores a considerar ao escolher um cabo de qualidade para uso em sistemas de movimento. Em essência, os cabos chainflex atendem aos mesmos critérios que os cabos padrão usados em instalações fixas. No entanto, os cabos chainflex têm várias vantagens adicionais para aplicações em sistemas de movimento, e eu vou explicar isso a […]
No mundo cada vez mais globalizado de hoje, tipos de serviços oferecidos podem muitas vezes se tornar um incômodo em vez de um aliado… Vamos olhar um exemplo: você tem um problema com um eletrodoméstico, por exemplo o forno/fogão, e escolheu especificamente um eletrodoméstico de marca alemã na hora de comprá-lo. Felizmente, as instruções também […]
Nossa linha de esteiras da série E4Q foram desenvolvidas para oferecer a melhor solução possível para cursos longos e sem suporte. Com base no robusto padrão de esteira E4.1, comprovado há mais de 12 anos, a nova série traz uma longa vida útil e um alto grau de modularidade.
Nós, da igus, estamos entusiasmados em apresentar e falar mais com nossos clientes sobre nossas esteiras porta cabos E2.1, uma verdadeira revolução na indústria de automação. Desenvolvidas para proporcionar a condução eficiente e segura de cabos e mangueiras em ambientes industriais, essas esteiras são um salto à frente em termos de tecnologia e eficiência. Neste […]
A pipetagem é uma habilidade altamente técnica, que requer precisão e repetição durante períodos de tempo potencialmente longos. Sem o treinamento e a execução adequados — juntamente com mãos firmes e uma boa dose de paciência — os resultados da pipetagem podem variar muito. Felizmente, muitos dos desafios da pipetagem manual podem ser resolvidos com automação. Continue lendo para […]
O controlador de motor drive pode ser conectado tanto à sua rede como diretamente à unidade de controle (PC ou PLC) através de um cabo de rede. É possível então iniciar o controlador diretamente no navegador sem instalação de software. As configurações podem ser feitas num minuto.
A maioria das pessoas conhece o termo resistência nas aulas de física do ensino médio. Porém, na engenharia elétrica, esse termo é essencial para o entendimento de diversas atividades. Também é importante aprofundar a questão da resistência em relação aos cabos industriais . Neste artigo analisaremos os termos e a relação que existe entre cabos e resistência. Resistência Nos fundamentos da engenharia elétrica, […]
Qualquer cronograma de manutenção serve ao propósito de manter as máquinas funcionando pelo maior tempo possível e sem defeitos. No entanto, existem diferentes tipos de cronogramas de manutenção que adotam diversas abordagens ao processo. Duas das mais comuns são manutenção preditiva e manutenção preventiva. Tanto a manutenção preditiva quanto a preventiva são agendadas com antecedência, mas o agendamento difere […]