Automação/Robótica
O sexto eixo de um robô, também conhecido como último eixo de um braço robótico é do, se não, o componente mais importante em um robô. Sem o sexto eixo, um braço robótico pode ser inútil. Seja uma garra, uma tocha de soldagem, uma câmera de inspeção, ou algo totalmente diferente…. o sexto eixo é […]
As atividades de pick and place são algumas das mais comumente automatizadas hoje em dia devido à sua simplicidade e natureza repetitiva. No entanto, isso significa que as opções disponíveis para robôs pick and place são vastas e as vezes, pode ser difícil escolher o sistema ideal para a aplicação em questão. É importante compreender os […]
Nós, da igus, estamos entusiasmados em apresentar e falar mais com nossos clientes sobre nossas esteiras porta cabos E2.1, uma verdadeira revolução na indústria de automação. Desenvolvidas para proporcionar a condução eficiente e segura de cabos e mangueiras em ambientes industriais, essas esteiras são um salto à frente em termos de tecnologia e eficiência. Neste […]
A pipetagem é uma habilidade altamente técnica, que requer precisão e repetição durante períodos de tempo potencialmente longos. Sem o treinamento e a execução adequados — juntamente com mãos firmes e uma boa dose de paciência — os resultados da pipetagem podem variar muito. Felizmente, muitos dos desafios da pipetagem manual podem ser resolvidos com automação. Continue lendo para […]
O controlador de motor drive pode ser conectado tanto à sua rede como diretamente à unidade de controle (PC ou PLC) através de um cabo de rede. É possível então iniciar o controlador diretamente no navegador sem instalação de software. As configurações podem ser feitas num minuto.
Qualquer cronograma de manutenção serve ao propósito de manter as máquinas funcionando pelo maior tempo possível e sem defeitos. No entanto, existem diferentes tipos de cronogramas de manutenção que adotam diversas abordagens ao processo. Duas das mais comuns são manutenção preditiva e manutenção preventiva. Tanto a manutenção preditiva quanto a preventiva são agendadas com antecedência, mas o agendamento difere […]
Para garantir fluxos corretos e seguros, os AGVs devem atender aos mais rigorosos requisitos de resistência e confiabilidade. A igus desenvolveu vários componentes de motion plastics especialmente concebidos para sistemas AGV, incluindo buchas, mancais e esteiras porta cabos que proporcionam benefícios em termos de peso do veículo, manutenção reduzida e eficiência energética. As razões do sucesso […]
E a igus® tem a solução ideal para seus problemas, pois com a indústria 4.0, você não precisa se preocupar com pausas imprevistas na produção! Os sistemas de esteiras porta cabos e-chains®, cabos elétricos flexíveis chainflex® e buchas autolubrificantes da igus® já conhecidos pela qualidade, resistência e economia, podem ser equipados com sensores inteligentes e utilizados com softwares necessários para minimizar o tempo de inatividade não planejado e criar uma operação de fábrica excepcional!
Como o nome indica, os AMRs são robôs automatizados com a capacidade de se mover livremente por um espaço de trabalho e realizar tarefas. Eles usam sensores para detectar o ambiente ao seu redor; podem ser tão padrão quanto sensores de ultrassom ou infravermelho, ou algo mais complexo como visão estéreo. Independentemente do sistema de sensores, os AMRs não precisam de nenhuma orientação ou intervenção humana para navegar com precisão em seus arredores!
A automação industrial tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos, à medida que a tecnologia continua avançando. A implementação da tecnologia de automação nas fábricas pode levar a benefícios significativos, incluindo aumento da produtividade, melhoria da qualidade do produto e redução dos custos de produção. Ao utilizar máquinas e sistemas de automação, as empresas podem eliminar etapas desnecessárias e aumentar a eficiência, levando ao aumento dos volumes de produção e à redução de erros e acidentes.