Mancais igubal®
A tecnologia de impressão 3D está revolucionando os processos de fabricação e produção. Ela permite criar objetos únicos, eliminar perdas, otimizar processos e gerar uma série de aplicações menos complexas.
Atualmente, a impressão 3D de para alimentos tem um grande potencial no campo da inovação alimentar. Esse método de fabricação também pode ser uma alternativa saudável e boa para o meio ambiente. Materiais mais leves, maior flexibilidade e produção eficiente estão entre os principais benefícios da impressora 3D na produção de alimentos.
Os processos de fabricação aditiva fazem parte da área de produção digital. Independentemente do método de impressão 3D, cada novo componente deve primeiro ser projetado como um modelo 3D digital, que pode ser usado para produção sem a necessidade de outras ferramentas específicas do componente.
Os mancais axiais PRT são juntas rotativas prontas para instalar e obter um funcionamento livre de lubrificantes. A construção não é baseada em esferas ou roletes metálicos, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® tribologicamente otimizados e comprovados em combinação com mancais leves feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável. Os materiais iglidur® podem ser empregados universalmente e permitem o uso em aplicações que envolvam altas temperaturas, umidade ou contato com produtos químicos, assim como na indústria de alimentos.
Em poucas palavras trouxemos aqui hoje alguns diferenciais entre nossa linha de mancais esféricos autocompensantes versus os tradicionais mancais metálicos encontrado no mercado. Esses são só alguns dos diferenciais que podem ser percebidos de bate pronto, muitos outros como por exemplo, vida útil calculável, robustez e resistência podem ser citados. Confira o infográfico! 🙂 Você […]
A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua vida útil longa, robustez e custos reduzidos. Existem inúmeras aplicações das buchas autolubrificantes desde nas torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.
Caso de sucesso SoftWheel, utiliza buchas da igus em tecnologia de suspenção de cadeira rodas
Na parte 3 dessa série de tech talks falaremos sobre a importância de manter as buchas autolubrificantes seguras e presas com o recurso anti-rotacional!
Na parte 2 desse tech talk veremos as diferentes maneiras de fixação axial das buchas autolubrificantes.
Os roletes em polímero tem a função de implementar a deflexão da esteira transportadora nas aplicações de transporte/manuseio de materiais. Componente desenvolvido para indústria alimentícia em conformidade com as normas FDA (Food and Drug Administration) e a FMSA (Lei de Modernização Da Segurança Alimentar).
Parceria de materiais facilita a impressão de componentes isentos de lubrificação e de baixo desgaste. Devido à cooperação entre a Ultimaker e a igus, o processamento dos tribofilamentos iglidur nas impressoras 3D da Ultimaker tornou-se muito mais fácil.