O que são roletes de faca e onde podem ser utilizados?
Miriam Araldi | 8th setembro 2020
O que são os roletes?
Os roletes de faca iglidur da igus® caracterizam-se pela sua elevada resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito e o resultante baixo acionamento das correias. A linha é utilizada implementar a deflexão da esteira transportadora nas aplicações de transporte/manuseio de materiais.
Nessas linhas de produção complexas, velocidade, precisão e pureza são essenciais. Adaptados a esses requisitos da indústria de embalagens, alimentícia e bebidas, oferecemos uma ampla variedade de elementos de que estão em conformidade com as estipulações da FDA e da UE 10/2011, funcionam sem lubrificação e quebras de manutenção e contribuem para a produção econômica.
Exemplos de aplicações:
Processamento de alimentos
Não são apenas os produtos de panificação crua que apresentam ao fabricante de máquinas no setor de alimentos desafios consideráveis. Se duas correias transportadoras estiverem juntas entre si, os raios dos roletes guia resultam em um espaço entre as duas correias. O risco: produtos sensíveis, como massas cruas, deslizam para o espaço disponível entre as duas correias transportadoras.
Para transferir estes produtos em segurança entre correias, os raios de deflexão das mesmas e o espaço entre elas deve ser reduzido ao máximo.
Krones – Sistema de embalamento
A Krones AG produz sistemas e máquinas para o fabrico, enchimento e embalamento de bebidas e alimentos líquidos. A indústria nunca dorme. Assim, não é surpreendente que os sistemas Krones tenham de quebrar repetidamente os seus próprios recordes de velocidade. Só se torna um problema quando uma peça não consegue resistir à pressão e não há uma alternativa mais forte. Por conseguinte, desenvolvemos roletes de faca em tribopolímeros para a Krones, o que os ajudou a alcançar novos resultados excepcionais.
Vantagens de utilizar os roletes de faca da igus:
- Adequado para contato com alimentos (de acordo com a FDA, (UE) n.º 10/2011, NSF, Lei de Segurança Alimentar do Japão)
- Resistente à temperatura e aos agentes químicos
- Sem contaminação de produtos causada por lubrificantes
- Livre manutenção e totalmente sem lubrificação
- Duráveis e resistentes ao desgaste
- Para raios de desvio particularmente reduzidos
Saiba mais sobre nossos roletes aqui: https://www.igus.com.br/info/knife-edge-rollers