Cabos chainflex® – Página: 11 – igus Blog Brasil

Categoria:

Cabos chainflex®

Como desenrolar corretamente os cabos da bobina?

Rebeca Tarragô | 30th setembro 2020

Nas instalações dos clientes, muitas vezes observamos como os eletricistas e técnicos desenrolam os cabos das bobinas ou os removem do anel de cabos de várias maneiras durante a instalação. Essa “operação” pode ser feita de forma errada. Especialmente quando o cabo em questão é usado para aplicações dinâmicas em esteiras porta cabos, o desenrolar incorreto pode ter consequências fatais. Venha saber mais sobre o tema!

Leia mais...

Cabos em aplicações com baixa temperatura. No que prestar atenção e o que pode acontecer?

Rebeca Tarragô | 4th agosto 2020

Hoje em dia os cabos precisam suportar as mais diversas condições… Isso depende inteiramente das áreas e aplicações em que são utilizados. Hoje vamos dar uma olhada no que você deve prestar atenção com cabos em aplicações sob baixa temperatura…

Leia mais...

Concurso premiará as aplicações mais inovadoras e diferentes de sistemas de esteiras porta cabos

Rebeca Tarragô | 24th janeiro 2020

Júri de especialistas selecionará 3 aplicações e reconhecerá os desenvolvedores e engenheiros durante feira na Alemanha.

Leia mais...

Você sabe o que é Profinet?

Rebeca Tarragô | 11th dezembro 2019

Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no termo “Rede Profinet”. Utilizados por muitas empresas que adotam máquinas e equipamentos em seus processos produtivos. Com a crescente demanda da automação industrial e com a chegada da indústria 4.0 é importante entendermos para o que esse tipo de cabo é utilizado e como surgiram…

Leia mais...

Ferramentas online gratuitas facilitam o desenvolvimento de projetos, especificação de produtos e a manutenção preventiva em sistemas de fornecimento de energia

Rebeca Tarragô | 25th outubro 2019

Você já deve saber que a igus é especialista em sistemas de esteiras porta cabos e cabos elétricos, certo? Mas você sabia que temos em nosso site uma sessão voltada para ferramentas que promovem ganho de tempo e facilitam o planejamento.

Leia mais...

Descubra hoje sobre o mundo de amanhã: os plásticos inteligentes da igus tornam a manutenção inteligente

Rebeca Tarragô | 25th setembro 2019

“Indústria 4.0”, “internet das coisas” e “fábrica inteligente” – esses conceitos não são mais uma promessa vaga do que está por vir. As empresas já são capazes de se beneficiar do uso de sistemas e produtos inteligentes. Na EMO 2019, a igus mostrou como os fabricantes de máquinas-ferramentas e os clientes podem elevar a sua manutenção a um novo nível e, ao mesmo tempo, reduzir os custos utilizando componentes de máquinas inteligentes.

Leia mais...

Para que serve um cabo de encoder? E quando utilizar?

Rebeca Tarragô | 26th julho 2019

Os cabos industriais são responsáveis pelas conectividade em máquinas e equipamentos na indústria, seja para o fornecimento de dados ou eletricidade existe um cabo específico e ideal para cada função e é de suma importância entender o funcionamento deles. Encoders são sensores ou codificadores de movimento que geram um sinal digital em resposta ao movimento, […]

Leia mais...

Operação confiável mesmo com influências ambientais…vento, ondas e desafios climáticos: cabos DNV GL certificados para esteiras porta cabos

Rebeca Tarragô | 14th maio 2019

Plataformas petrolíferas, parques eólicos, instalações portuárias ou pontes rolantes e guindastes em aplicações marítimas: todas elas têm exigências muito especiais quanto à transmissão segura de energia e dados. Confira o tipo certo de cabo para utilizar nessas aplicações exigentes.

Leia mais...

O que seria torção? E qual o cabo ideal para esse tipo de movimento?

Rebeca Tarragô | 18th abril 2019

Movimentos rotacionais por exemplo em aplicações de robôs precisam realizar diferentes tipos de movimentação e aguentar movimentos repetitivos por um longo período de tempo. Mas qual o tipo de cabo ideal para atender esse tipo de aplicação?

Leia mais...

Recorde: Aplicação operando há mais de dez anos com 100% de confiabilidade e livre de falhas

Rebeca Tarragô | 18th março 2019

Ainda um recorde mundial: a esteira porta cabos plástica mais longa do mundo com curso de 615 m é fabricada pela igus. Funcionamento contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou inatividade durante meses – são estas as condições extremas que a esteira porta cabos de plástico mais longa do mundo tem de enfrentar na central […]

Leia mais...