4 Considerações ao escolher um fuso de avanço
Nayara Espinaci | 18th fevereiro 2022
Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.
Carga útil e velocidade
O primeiro passo é determinar a carga útil axial quantificada. Esse ponto ajuda a determinar quanta força é necessária para conduzir a aplicação.
Segundo, a velocidade ajuda a determinar qual é o objetivo da aplicação. De quanto em quantos segundos você deseja completar este curso? Ou, com que rapidez precisa ir do ponto A ao ponto B?
A RPM (taxa de alimentação/avanço do fuso) é importante, mas normalmente é determinada depois que você descobre a taxa de alimentação linear da aplicação, também conhecida como a distância linear percorrida por minuto. Uma vez que você tenha esse valor, você pode determinar o RPM da aplicação dando uma olhada no seu fuso de avanço desejado e anotando a distância percorrida.
Ciclo de trabalho e curso
Ao trabalhar com uma porca de polímero, um dos fatores mais importantes que determinará a vida útil da peça é o ciclo de trabalho da aplicação. Com que frequência ele funcionará por minuto, por hora, por dia?
Isso é extremamente importante para uma peça de polímero, pois se a aplicação tiver maior carga e maior velocidade, o desgaste será maior para a peça. Portanto, para especificar corretamente um tamanho de fuso, você precisa levar em consideração os ciclos de trabalho para garantir que os valores de PV estejam sob controle.
Além disso, certifique-se de verificar a distância do curso de aplicação e o tamanho que o fuso geral precisa ter!
Considerações adicionais
Carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso são quatro pontos extremamente importantes; mas isso não é tudo o que deve ser considerado.
Você deve estar se perguntando se precisa ou não de um fuso de avanço que tenha travamento automático ou se deseja uma peça capaz de retroceder. Você deve pensar nos tipos de guias lineares que está usando para uma aplicação. Você vai usar um guia deslizante? Ou você usará um guia de rolamento, como um rolamento de esferas metálicas? Esses detalhes ajudarão a determinar se você pode ou não usar um fuso de avanço menor ou maior em sua aplicação.
Você também deve levar em conta como vai conduzir essa aplicação. Você vai usar um motor DC ou um motor de passo? Você vai ajustar a mão esta aplicação? São alguns dos fatores secundários que você deve considerar quando estiver tentando definir qual fuso de avanço usar em sua aplicação.
Se você deseja receber uma consultoria personalizada sobre como determinar o melhor fuso de avanço para sua aplicação, entre em contato conosco aqui. Você também pode visitar nosso site para saber mais sobre fusos dryspin® ou para experimentar nosso localizador de produtos de fusos e configurador de fusos para calcular a vida útil.