#manutençãoindustrial – Página: 6 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãoindustrial

Deseja evitar o tempo de inatividade não programado da máquina? Experimente o futuro com o i.Cee!

Miriam Araldi | 29th agosto 2024

O tempo de inatividade não planejado do equipamento de produção custa dinheiro e reduz significativamente seus lucros a longo prazo. O que é certo é que as falhas de máquinas e sistemas representam uma séria ameaça ao setor industrial. A manutenção preditiva destina-se a gerar economia de custos em comparação com a manutenção preventiva de rotina, baseada em intervalos ou no tempo, pois o trabalho é realizado apenas quando necessário.

Leia mais...

Atividades e eventos igus – Agende já!

Rebeca Tarragô | 26th agosto 2024

Levando inovação até você e seu time! A organização de uma ação diferente dentro da empresa muitas vezes pode não ser uma tarefa fácil, mas os benefícios que esse tipo de atividade pode trazer para toda a organização são inúmeros. Nós podemos cuidar disso para você…Confira e solicite nossas atividades e serviços gratuitos! Principais benefícios: Idas […]

Leia mais...

chainflex® – diferentes cores dos cabos

Miriam Araldi | 14th agosto 2024

As cores dos cabos, tanto da capa externa quanto do isolamento do núcleo, nunca são puramente aleatórias. Padrões e regulamentos para etiquetagem regulam as cores correspondentes. A situação é diferente para tipos especiais ou cabos especiais.

Leia mais...

rol e-chain® P4HD.56R – Esteira porta cabos para serviços pesados

Miriam Araldi | 5th agosto 2024

A nova rol e-chain® para serviços pesados atende a todos os requisitos relevantes para guindastes de contêineres da próxima e das futuras gerações. Cursos cada vez mais longos, maior dinâmica, ciclos de tensão curtos, zero falhas: em resumo, isso é o que é exigido pelos fabricantes de guindastes de contêineres STSs para esteiras porta cabos nas pontes de guindastes. O novo P4HD.56R atende a esses requisitos e oferece máxima eficiência econômica.

Leia mais...

ZERO lubrificação! A revolução limpa no setor com plásticos livres de lubrificação

Rebeca Tarragô | 4th julho 2024

US$ 990 bilhões gastos em lubrificação por ano em todo o mundo – Esse ano na feira Hannover Messe 2024, a igus demonstrou quem pode eliminar o uso de lubrificantes e o papel que a IA desempenha Os lubrificantes fazem parte do cotidiano da vida industrial tanto quanto uma xícara de café faz parte de […]

Leia mais...

Caso de sucesso: Máquinas de etiquetagem Krones AG 

Miriam Araldi | 27th junho 2024

Vários métodos, como a tecnologia de estiramento ou encolhimento, podem ser usados para rotulagem. Sendo assim, nossos produtos são ideais para várias áreas/aplicações, que devem atender a inúmeros requisitos, como alta precisão e resistência ao desgaste, liberdade de lubrificantes, resistência à corrosão ou resistência a agentes de limpeza.

Leia mais...

O que é o posicionador rápido readychain®?

Miriam Araldi | 25th abril 2024

O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.

Leia mais...

Sistemas readychain® – Exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 5th março 2024

Para a produção de máquinas e equipamentos, há muitas boas razões para utilizar esteiras porta cabos prontas para instalar. Nossos sistemas readychain® é uma ótima solução para muitas áreas industriais, como a indústria madeireira, a indústria têxtil, a tecnologia de sistemas de medição e a construção de máquinas especiais.

Leia mais...

Segurança e confiabilidade dos equipamentos na indústria de cimento!

Miriam Araldi | 21st fevereiro 2024

Na indústria de materiais de construção, a indústria de cimento desempenha um papel importante, atuando como um condutor de sucesso em todo o setor de construção. Na sociedade industrial moderna, o cimento é indispensável como parte do concreto. Sem o cimento como agente aglutinante, não seriam construídos edifícios industriais, residenciais e de escritórios duradouros, bem […]

Leia mais...

Soluções igus® para aeroportos – Pontes para a embarcação de passageiros – Segurança e longa vida útil!

Miriam Araldi | 30th janeiro 2024

A elevada confiabilidade é o motivo dos nossos produtos nas pontes de embarque para passageiros. Os movimentos dos cabos no corredor de embarque podem ser guiados com segurança com os nossos sistemas de esteiras porta cabos. Os cursos são maioritariamente movimentos horizontais nos túneis telescópicos e verticais nas unidades elevatórias. As esteiras porta cabos são resistentes, pelo que se pode contar com uma longa vida útil. Podem ser instaladas de forma a economizar espaço, evitando a suspensão de cabos visualmente desagradável. As esteiras porta cabos podem ser utilizadas para fornecerem toda a energia necessária (cabos de potência e controle, elementos hidráulicos, pneumáticos etc.)

Leia mais...