#manutençãoindustrial – Página: 12 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãoindustrial

Cabos híbridos chainflex® em PUR para 7º eixo em robôs

Miriam Araldi | 23rd maio 2022

Os robôs industriais são projetados para mover materiais, peças ou ferramentas através de movimentos variáveis e programados, com vista a realizar tarefas diversas em diversos tipos de indústrias. Eles muitas vezes precisam se movimentar em um uma linha reta sobre um sétimo eixo. 
Em longas distâncias, ao longo do sétimo eixo linear é especialmente importante evitar falhas nos cabos, devido ao efeito “saca-rolhas”. Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções especiais para aplicações robóticas exigentes, incluindo cabos elétricos para o sétimo eixo dos robôs da ABB, Kuka e Fanuc.

Leia mais...

Revolucionando o movimento 3D, conheça as esteiras porta cabos para proteção de cabos e mangueiras em robôs!

Rebeca Tarragô | 16th maio 2022

As tarefas para robôs industriais se expandiram continuamente desde sua introdução no início dos anos 1960. Atualmente, manusear, pintar, transportar, carregar e descarregar, assim como montar, são feitos por robôs em todo o mundo e, muitas vezes, o tempo todo. Os níveis mais altos de precisão e velocidade, assim como as possibilidades técnicas no campo […]

Leia mais...

Regras gerais para cabos e mangueiras em esteiras porta cabos igus®

Miriam Araldi | 11th maio 2022

A principal vantagem dos nossos sistemas de esteira porta cabos é que eles podem acomodar com segurança uma ampla variedade de formas de cabos de diferentes mídias e dados em um único sistema. Você pode misturar mangueiras pneumáticas, cabos elétricos e sistemas hidráulicos em um mesmo compartimento. Além da qualidade dos cabos utilizados, a disposição de cada cabo dentro da esteira porta cabos e o espaço permitido são importantes para a vida útil do sistema. Várias opções de separação permitem que as esteiras porta cabos sejam adaptadas aos requisitos específicos de cada aplicação. Esta seção fornece recomendações detalhadas.

Leia mais...

Cabos resistentes a óleos? Confira opções que se destacam!

Rebeca Tarragô | 25th abril 2022

Os cabos devem sempre ser selecionados de acordo com a aplicação e as condições externas. Isso inclui condições climáticas, temperatura extrema ou ambiente e também contato com óleos. A resistência ao óleo dos cabos é muitas vezes indispensável. Vamos esclarecer mais informações sobre o assunto no post de hoje. Por que resistente ao óleo? Os óleos podem danificar os plásticos […]

Leia mais...

Saúde e Segurança na Indústria Médica/Farmacêutica – Componentes para salas limpas!

Miriam Araldi | 22nd abril 2022

Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.

Leia mais...

Por que utilizar polímeros na indústria alimentícia? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 13th abril 2022

A igus desenvolveu produtos específicos com conformidade FDA para indústria alimentícia e que possuem vida útil calculável. Com uma ampla linha de polímeros de alto desempenho, a empresa oferece soluções que são livres de manutenção, lubrificação, instalação simples, operação de baixo ruído e baixa vibração. Toda essa previsibilidade da vida útil do produto, assegura que essas paradas não planejadas não ocorrerão e que a manutenção pode ser planejada antecipadamente evitando custos dispendiosos.

Leia mais...

Como reduzir a manutenção em plataformas de perfuração e sistemas top drives? Qual alternativa ao loop de serviço posso usar?

Rebeca Tarragô | 31st março 2022

A otimização de recursos, maior confiabilidade operacional e segurança são critérios importantíssimos na escolha dos componentes, principalmente em áreas de difícil acesso e periculosidade alta, como é o caso de plataformas offshore, por exemplo. Muitos engenheiros tem buscado alternativas para seguir otimizando esses pontos e promovendo melhorias técnicas para seus sistemas. Hoje, falaremos sobre uma […]

Leia mais...

Manutenção Preventiva x Manutenção Preditiva? – Conheça os diferencias entre elas e como otimizá-las

Miriam Araldi | 28th março 2022

Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.

Leia mais...

Sistema Festoon nas pontes rolantes ou esteiras porta cabos? Qual solução utilizar?

Rebeca Tarragô | 14th março 2022

O gerenciamento confiável e dinâmico de cabos é um dos maiores desafios da tecnologia moderna de guindastes e pontes rolantes. Praticamente todos os modos de aplicação de pontes rolantes estão enfrentando requisitos cada vez maiores em relação a distâncias, velocidades e precisão de deslocamento.  O post de hoje será dedicado a esse assunto que vem atraindo […]

Leia mais...

igus® Chainge – Programa de reciclagem da igus para esteiras porta cabos

Miriam Araldi | 10th fevereiro 2022

Você pode nos enviar as suas esteiras porta cabos em polímero usadas, em vez de simplesmente as eliminar juntamente com outros produtos, como resíduos industriais. Aceitamos todas as esteiras porta cabos, mesmo de outros fabricantes. Recolhemos as devoluções com o objetivo de maximizar a reciclagem, seja na nossa própria produção, seja utilizando um parceiro de reciclagem, que pode reutilizar o material. Separamos o material no local e trituramos tudo o que podemos utilizar para a produção em granulado. Premiamos o seu compromisso com um voucher igus com base no peso da esteira porta cabos que nos é enviada.

Leia mais...