Como reduzir a manutenção em plataformas de perfuração e sistemas top drives? Qual alternativa ao loop de serviço posso usar?
Rebeca Tarragô | 31st março 2022
A otimização de recursos, maior confiabilidade operacional e segurança são critérios importantíssimos na escolha dos componentes, principalmente em áreas de difícil acesso e periculosidade alta, como é o caso de plataformas offshore, por exemplo. Muitos engenheiros tem buscado alternativas para seguir otimizando esses pontos e promovendo melhorias técnicas para seus sistemas. Hoje, falaremos sobre uma nova alternativa disponível no mercado para os sistemas de perfuração Top Drives.
Primeiramente, vamos começar explicando a função dos loops de serviço…
Um loop de serviço é usado para guiar cabos e mangueiras em aplicações suspensas, por exemplo, como fornecimento de energia em equipamentos Top drive. Para este propósito, os cabos são muitas vezes colocados todos juntos dentro de uma ‘capa’ e ficam revestidos.
O sistema de fornecimento de energia na peça central da planta, o top drive, desempenha um papel decisivo na eficiência dessas plataformas. Em condições extremas de vento, o loop de serviço solto pode ficar preso no mastro ou nos sensores e no sistema de iluminação e quebrar. Se ocorrer um desses casos e um cabo estiver danificado, o pacote completo da mangueira pode precisar ser substituído, o que implica em tempo de inatividade e custos de manutenção.
Para garantir que cabos com grandes seções transversais e pesos muito altos possam ser guiados com segurança em aplicações suspensas, a igus desenvolveu o e-loop como uma alternativa aos loops de serviço .
Mas o que é o sistema e-loop?
O sistema de fornecimento de energia é um sistema modular tridimensional redondo que pode mover cabos com alívio de tensão com um raio de curvatura definido. Os cabos podem ser inseridos individualmente e facilmente substituídos em caso de manutenção necessária. Os elos da esteira também podem ser substituídos a qualquer momento.
Uma corda de tração de alta resistência dentro dos e-loops garante que as forças de tração sejam absorvidas e os cabos aliviados. Isso garante alta resistência do e-loop mesmo em condições ambientais muito adversas. São utilizadas conexões aparafusadas duplamente seguras entre os elementos de alimentação de energia, que evitam a queda dos componentes e aumentam a confiabilidade operacional.
Confira abaixo alguns diferenciais do e-loop nos sistemas Top Drive:
- Fácil integração na planta existente
- Fácil manuseio para o processo de movimentação da sonda
- Alta proteção do cabo através do corpo externo do e-loop (pára-choques) e alta força de tração através da corda de fibra plástica no centro do e-loop.
- Modularidade do sistema completo que permite uma troca rápida e fácil de todos os componentes individuais (por exemplo, também em cabos individuais)
- Oferece confiabilidade operacional devido à tensão de travamento secundária de todas as conexões aparafusadas
- Raio de curvatura pequeno de 500 mm para minimizar colisões e emaranhados
Com o uso do sistema é possível melhorar a vida útil do equipamento de perfuração e reduzir consideravelmente os custos, reduzindo falhas e paradas não planejadas que implicam em manutenções constantes e perda de produtividade.
Para diversas outras aplicações que não sejam na indústria offshore, o e-loop também apresenta uma série de vantagens técnicas, uma delas é sua modularidade. Ele oferece ao cliente a possibilidade de desmontar o sistema e reinstalá-lo de forma rápida e fácil quando tiver de ser transportado para o próximo ponto de perfuração.
Com a implementação do e-loop é possível:
Reduzir custos
- Manutenção simples
- Terminais de fixação de montagem rápida e fácil
- Todos os componentes podem ser substituídos individualmente
- Sistema de separação interior com dois compartimentos, protege os cabos
- Cabos à prova de falhas com 36 meses de garantia
Aumentar a tecnologia
- Sistema modular, de abertura fácil
- Sem peças soltas devido à opção com bloqueio por parafusos
- Proporciona confiabilidade operacional devido à dupla fixação de todas as ligações aparafusadas
- Resistentes à sujidade
Ter toda a segurança e confiabilidade necessária para a operação
- Carga admissível do cabo plástico em funcionamento de 50 kN
- Amortecimento de vibrações e resistência a condições meteorológicas extremas testadas no nosso laboratório
- Resistentes a choques e inquebráveis
- A estrutura do e-loop é “Drop Safe” devido ao bloqueio duplo das peças por parafusos
- Proteção contra impactos devido à robusta estrutura exterior em PU
Para saber mais sobre o sistema, acesse: https://www.igus.com.br/info/e-loop
Tem um projeto ou um sistema que gostaria de verificar a viabilidade de aplicação do e-loop? Entre em contato conosco! Temos uma equipe de engenharia pronta para lhe ajudar em consultorias totalmente gratuitas!