#igusbrasil – Página: 21 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igusbrasil

Sistema de esteira porta cabos fechada para proteção contra sujeira e aparas!

Nayara Espinaci | 9th setembro 2022

As esteiras porta cabos (também conhecidas como esteiras de fornecimento de energia, e-chains) são elementos de máquinas, e são usadas para guiar e proteger o fornecimento de energia, dados e sinais, tendo de suportar as mais diversas influências ambientais. O fator decisivo para as guias de cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns nos outros. Estes incluem cabos, mangueiras, elementos de separação internos, dispositivos de fixação e calhas guias!

Leia mais...

Cozinha automatizada? É possível! Automação de baixo custo para cozinhas inteligentes

Miriam Araldi | 5th setembro 2022

É comum nos dias atuais percebermos a evolução na parte de automação em diversos tipos de indústrias, ou, até mesmo em lugares que não exigem muita demanda.
Sendo assim, planejar uma cozinha automatizada também seria uma opção. Já pensou em ter uma cozinha flexível, modular e que faz o trabalho por si só? Por isso, a igus decidiu implementar a ideia fornecendo componentes para automação de baixo custo.

Leia mais...

Centros de usinagem horizontal, centros de usinagem vertical e componentes igus

Miriam Araldi | 30th agosto 2022

Podemos distinguir centros de usinagem verticais e horizontais, conforme a orientação do eixo de corte principal.  A diferença é o modo de operar no material que está sendo usinado, isto é, a posição com a qual as ferramentas de corte ou perfuração são utilizadas. Ambos os sistemas apresentam vantagens e desvantagens. O centro de usinagem vertical é um equipamento […]

Leia mais...

Como fornecer energia em aplicações rotativas com eficiência? Conheça o sistema RBR!

Rebeca Tarragô | 29th agosto 2022

Fornecer energia e dados para aplicações rotativas pode se tornar um processo difícil, para isso, a igus® oferece o módulo rotativo RBR, um sistema de esteiras porta cabos e calhas guias ideais para aplicações com rotação, otimizando o fornecimento de energia e garantindo uma longa vida útil! O termo RBR significa “Reverse Bend Radius” – […]

Leia mais...

Automação industrial: Como os componentes igus podem ajudar a reduzir custos e aumentar a tecnologia na automação

Nayara Espinaci | 26th agosto 2022

Nossas soluções trabalham de acordo com o lema “custo baixo, vida útil longa”. São econômicas, sem necessidade de manutenção e de lubrificação. Confiabilidade operacional, vida útil calculável de acordo com a aplicação, tecnologia sob o melhor custo-benefício… Seja qual for a aplicação, se tem movimentação, nós temos a solução!

Leia mais...

Quatro considerações importantes ao selecionar um eixo para usar com as buchas autolubrificantes iglidur®

Rebeca Tarragô | 19th agosto 2022

Hoje vamos falar sobre a importância na especificação correta de materiais de eixo e buchas que funcionem bem juntos. Uma série de problemas pode surgir se o material do eixo incorreto for usado com uma bucha específica. Material de eixo: Muitos materiais de eixo diferentes estão disponíveis no mercado, atendendo a uma ampla variedade de […]

Leia mais...

Conheça os tipos de materiais de revestimento de cabos e suas diferenças!

Rebeca Tarragô | 17th agosto 2022

Além da blindagem, um cabo é envolto em uma capa externa, que serve para proteger o interior do cabo. Os vários materiais de capas de cabos elétricos especiais fornecem proteção contra influências como carga mecânica, temperatura e substâncias químicas. Quais são os diferentes materiais de capas para cabos elétricos especiais? Os cabos não são todos iguais em […]

Leia mais...

Três exemplos de aplicação para impressão 3D com sensores inteligentes

Rebeca Tarragô | 12th agosto 2022

A manufatura aditiva já se mostrou altamente eficaz em muitas áreas de atuação. Com uma infinidade de possibilidades de criação e cada vez mais opções de materiais disponíveis do mercado, elas estão sendo cada vez mais buscadas como uma nova alternativa para muitas aplicações diferentes, tornando muitas vezes essas aplicações mais econômicas e flexíveis.  Agora […]

Leia mais...

Tudo sobre a indústria de máquinas-ferramenta – exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 11th agosto 2022

Nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de eletricidade, dados, ar ou mídia. Esteiras e cabos igus são feitos para se mover, para melhorar o desempenho da máquina e, ao mesmo tempo, ser fácil de instalar. Cabos servo adequados para acionamentos de fabricantes, esteiras porta cabos que podem ser abertas e fechadas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, grampos para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, tecnologia de buchas de plásticos de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, cinemática de robôs, e sensor para indústria 4.0.

Leia mais...

O que são guias lineares telescópicas e onde são utilizadas?

Rebeca Tarragô | 10th agosto 2022

As guias lineares telescópicas consistem em guias “extensíveis” ou também chamadas de guias “corrediças” com duas partes de movimento linear diretamente interconectadas, onde uma parte da guia é fixada e a outra desliza sob ela em um movimento limitado e definido. Muito utilizadas em gavetas, máquinas de venda automática, ou ajustes de assentos e encostos […]

Leia mais...