#igus
Na indústria de materiais de construção, a indústria de cimento desempenha um papel importante, atuando como um condutor de sucesso em todo o setor de construção. Na sociedade industrial moderna, o cimento é indispensável como parte do concreto. Sem o cimento como agente aglutinante, não seriam construídos edifícios industriais, residenciais e de escritórios duradouros, bem […]
As fitas deslizantes autolubrificadas tribo-tape são utilizadas para revestir áreas sujeitas a desgaste, com movimento relativo, de forma a não danificar os componentes estruturais com movimento do sistema. Descreva os requisitos que deve cumprir e nós lhe forneceremos uma solução.
A elevada confiabilidade é o motivo dos nossos produtos nas pontes de embarque para passageiros. Os movimentos dos cabos no corredor de embarque podem ser guiados com segurança com os nossos sistemas de esteiras porta cabos. Os cursos são maioritariamente movimentos horizontais nos túneis telescópicos e verticais nas unidades elevatórias. As esteiras porta cabos são resistentes, pelo que se pode contar com uma longa vida útil. Podem ser instaladas de forma a economizar espaço, evitando a suspensão de cabos visualmente desagradável. As esteiras porta cabos podem ser utilizadas para fornecerem toda a energia necessária (cabos de potência e controle, elementos hidráulicos, pneumáticos etc.)
Yes é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse.
Celebrando Inovações na Automação de Baixo Custo E você está sabendo que uma nova edição do prêmio ROIBOT vem aí? A edição de 2024 do Prêmio ROIBOT, prêmio dedicado a reconhecer a excelência em aplicações criativas envolvendo automação de baixo custo (LCA) e sistemas robóticos já está acontecendo! Neste ano, seguimos buscando os projetos mais […]
Que a igus é uma empresa líder na fabricação de componentes em polímero vocês já sabem… E que atuamos em mais de 55 segmentos industriais também. Vamos falar mais de um deles hoje? A indústria de fabricação de bicicletas e veículos em duas ou três rodas! Com mais de 30 anos de experiência, temos o […]
O sexto eixo de um robô, também conhecido como último eixo de um braço robótico é do, se não, o componente mais importante em um robô. Sem o sexto eixo, um braço robótico pode ser inútil. Seja uma garra, uma tocha de soldagem, uma câmera de inspeção, ou algo totalmente diferente…. o sexto eixo é […]
E2 micro da igus: fornecimento de energia facilitado Embora as esteiras porta cabos da linha E2 micro sejam pequenas e leves, com alturas interiores de apenas 10 e 15 mm, elas são extremamente resistentes. Com as novas versões, ao empregar um sistema, o peso de preenchimento permitido na série E2.15 foi aumentado em 100% em […]
A resistência ao desgaste é o parâmetro decisivo para aplicações das nossas esteiras em salas limpas. Com a linha C6, o desgaste é dificilmente mensurável. Este é o melhor resultado: nenhuma abrasão pode ser medida quando nossa esteira C6 é utilizada, mesmo sob cargas elevadas. Outras vantagens são a operação extremamente silenciosa e a facilidade de instalação.
Confiabilidade e segurança de planejamento para todo o seu processo de investimento! Vem conferir essa novidade que acabou de sair do forninho! 12 meses adicionais para mais segurança Para proporcionar ainda mais segurança aos nossos clientes, a garantia exclusiva chainflex foi recentemente ampliada para 4 anos. Declarações transparentes sobre a vida útil garantida não apenas […]