#engenhariamecânica – Página: 9 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#engenhariamecânica

Por que a resistência ao desgaste é importante para a impressão 3D?

Miriam Araldi | 4th agosto 2022

Como a impressão 3D passou a ser usada não apenas para a construção de protótipos, mas também para a fabricação de peças de aplicação final em aplicações industriais, os materiais de impressão 3D devem apresentar as mesmas propriedades que os materiais que foram usados ​​anteriormente para a tecnologia de fabricação convencional. Isso se aplica a todas as propriedades do material: mecânica, térmica, elétrica, etc. Por isso, a resistência ao desgaste e o coeficiente de atrito são as propriedades mais importantes nos componentes igus, e isso permanece válido para a seleção de materiais de impressão 3D.

Leia mais...

Gerenciamento térmico na indústria automotiva – entenda a importância!

Miriam Araldi | 27th julho 2022

Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos. 

Leia mais...

Otimização VAVE na indústria automotiva? Como identificar vantagens competitivas durante o desenvolvimento de produtos e na produção em série

Rebeca Tarragô | 13th julho 2022

O aumento constante da pressão de preços e custos está forçando o desenvolvimento de produtos e a busca por alternativas inovadoras. E é exatamente aí que entra a engenharia de valor (VAVE). O que é VAVE e como pode ser usado? O VAVE é um método extremamente eficaz de otimização de tecnologia, processos e custos. Na indústria […]

Leia mais...

Máquinas e instalações na indústria de embalagens – Confira os exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 22nd junho 2022

O termo genérico “máquinas de embalagens” inclui todas as máquinas, instalações e equipamentos utilizados na indústria. O processo é fundamental para a indústria como um todo, porque ela dá a roupagem do produto que será entregue ao consumidor. 
Sendo assim, a igus desenvolveu componentes para máquinas que são livres de manutenção e lubrificação. Tecnologia de polímeros de alto desempenho que ajudam a otimizar as máquinas e ajudam no aumento de produtividade.

Leia mais...

Saiba mais sobre guias lineares drylin® T

Miriam Araldi | 27th maio 2022

Deslizar em vez de rolar – a guia linear drylin® T baseia-se neste princípio. No processo, as guias drylin® T facilitam ao máximo a substituição de um sistema patins de esferas para um sistema deslizante. As dimensões dos furos e espaço de instalação das guias e carrinhos lineares drylin® são idênticas aos sistemas com rolamentos de esferas recirculantes.

Leia mais...

Saúde e Segurança na Indústria Médica/Farmacêutica – Componentes para salas limpas!

Miriam Araldi | 22nd abril 2022

Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.

Leia mais...

Manutenção Preventiva x Manutenção Preditiva? – Conheça os diferencias entre elas e como otimizá-las

Miriam Araldi | 28th março 2022

Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.

Leia mais...

Por que escolher as guias lineares Drylin®?

Miriam Araldi | 12th novembro 2021

Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.

Leia mais...

Qual eixo linear utilizar? Visão geral de como escolher o acionamento certo para o seu sistema

Miriam Araldi | 8th novembro 2021

A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.

Leia mais...

Soluções igus® para drones e equipamentos

Miriam Araldi | 17th setembro 2021

O drone é uma das tecnologias mais interessantes e inteligentes que tem chamado a atenção nos últimos anos. Equipamento de grande utilidade onde sua função é ser utilizado principalmente em ambientes de difícil acesso. Apenas com um controle via rádio, é possível manobrar sem necessidade de tocar nele. No geral, estes aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar.
Pensando nisso, a igus® fornece componentes em polímero de alta qualidade que não exigem paradas para manutenção e lubrificação. Soluções de baixo peso, especial para todas condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.

Leia mais...